This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品生命周期

Guru**** 1184720 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, ISO7421, TPS2051, TPD4S012, LM4040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1028034/product-lifecycle

主题中讨论的其他器件:MAX3232XTR111ISO7421TPS2051TPD4S012LM4040

尊敬的先生/女士:

请在下方找到我们项目中使用的 TI IC 器件型号。

MAX322/SOIC -薄型
XTR111 (MSOP-10)
CD74HC147M
ISO1050DUBR
ISO7421
TPS2051/SOT-23
TPD4S012
LM3668-2833
LM4040 (SOT23)
LM2651-3V3
TPS61081DRCR

我们需要 IC 的以下详细信息:

a)生命周期状态(我们发现列出的 IC 在 TI 网站上处于活动状态,但我们需要生命周期状态为否 多年来,这些 IC 将处于活动状态。

请尽早做必要的事情。

谢谢、此致、