This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CPsw 端口测试 ipperf

Guru**** 2548000 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1025720/cpsw-port-test-iperf

主题中讨论的其他器件:AM6442

我有两块板 am6442、 并从两块板测试 iperf。

。版本:07.03.01.006、发布日期:2021年5月30日

我使用电路板的 eth0端口进行 iperf 测试。

一个板是服务器,一个板是客户端。

暂停测试:

 ETH[143.152448]000 :--- [在此处剪切]----- 
[143.152462] 000:netdev 看门狗:eth0 (am65-cpsw-桁 架):发送队列0超时
[143.152527] 000:警告:CPU:0 PID:9 at net/sched/sch_generic.c:447 DEV_watchdog+0x324/0x330
[143.152552] 000:链接的模块:xfrm_user xfrm_algo SHA512_generic SHA512_ARM64 MD5 DES_generic libdes CBC rpmsg_char cdfra3角色 UDC_CORE USB_common crctif_cpci_testcdti iptotti_generat_ipt_crnf 3211_g_mask_crf rg_mask_g_crf r_g_mask_rf r_g_mask_rf rf rf r_mask_rf r_g_iptor_r_rf ctrade ipt_r_ipt_r_g_r_r_rf rf r_r_g_mask_rf
[143.152642] 000:CPU:0 PID:9 Comm:ksoftirqd/0被污染:g      o   5.4.106-rt54-g519667b0d8 #1
[143.152649] 000:硬件名称:德州仪器(TI) AM642 EVM (DT)
[143.152652] 000:状态:60000005 (nZCv daif -PAN -UAO)
[143.152656] 000:PC:DEV_WATCHDOS+0x324/0x330
[143.152662] 000:LR:DEV_TUSCHDOS+0x324/0x330
[143.152668] 000:SP:ff800010fc3c20
[143.152671] 000:x29:ff8x00010fc3c20 x28:ff00007a807b00
[143.152677] 000:X27:0000000000000004 x26:0000000000000180
[143.152682] 000:X25:00000000ffff x24:0000000000000000
[143.15267] 000:x23:ff00007a806460 x22:ff00007a806000
o[143.152692] 000:x21:ff00007a8064b0 x20:ff800010eb9000
[143.152697] 000:X19:000000000000 x18:0000000000000000
[143.152702] 000:X17:000000000000 x16:0000000000000000
[143.152707] 000:x15:ff00007bcc8538 x14:ffffffffffffffffffffff
[143.152712] 000:x13:ff800010f60840 x12:ff800010fc3b00
[143.152717] 000:X11:ff800010ed1fe8 x10:ff800010ed2000
[143.152722] 000:X9:0000000000000001 x8:000000065550
[143.1527] 000:x7:ff800010f60430 x6:ff800010f5b2f0
[143.152732] 000:X5:000000065550 x4:0000000000005140
[143.152736] 000:X3:000000000000 x2:ff8x00010ed2010
[143.152741] 000:X1:f47466630380f900 x0:0000000000000000
[143.152746] 000:调用跟踪:
[143.152749] 000: DEV_WATCHDOS+0x324/0x330
[143.152755] 000: call_timer_fn.isra.0+0x20/0x78
[143.152763] 000: run_timer_softirq+0x1ec/0x508
[143.152768] 000: __do_softirq+0x118/0x230
[143.152774] 000: run_ksoftirqd+0x50/0x68
[143.152780] 000: smpboot_thread_fn+0x2dc/0x320
[143.152788] 000: kthread+0x10c/0x140
[143.152792] 000: RET_FAND_分叉+0x10/0x1c
[143.152798] 000:--[结束跟踪000000000002 ]---
[143.152816] 000:am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:9248 dql_avail:-2 free_desc:512
o[149.040489] 000:am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:15136 dql_avail:-2 free_desc:511
ethtool -l [153.904463] 000:am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:20000 dql_avail:-2 free_desc:510
eth0
-sh:ethtool:未找到命令
root@am64xx-EVM:~# ethto [159.024466] 000:am65-cpsw-nuss 80000.ethernet eth1:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:9116 dql_avail:-68 free_desc:510
[159.024514] 000:am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet eth0:TxQ:0 DRV_XOFF:0 TMO:25120 dql_avail:-2 free_desc:510 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在每个电路板上共享运行的命令? 例如、它是否与以下内容类似:

    iperf3 -s -p 5201

    等等  

    iperf3 -u -t 0 -b 100m -c 192.168.1.105 -l 1400 -p 5201

    另一个?

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请附加引导 引导日志、ifconfig 或 ip addr。

    用于所用接口的 ethtool -S?

    链路是否恢复或不再响应?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在客户端板上:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在客户端板上:

    root@am64xx-EVM:~#[2961.628347] 001:无法处理虚拟地址003a3c1ce9435d53的内核分页请求
    [2961.636749] 001:MEM 中止信息:
    [2961.639979] 001: ESR = 0x96000004
    [2961.643470] 001: EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
    [2961.649212] 001: 设置= 0、FNV = 0
    [2961.652697] 001: EA = 0、S1PTW = 0
    [2961.656259] 001:数据中止信息:
    [2961.659568] 001: ISV = 0、ISS = 0x00000004
    [2961.663833] 001: CM = 0、WNR = 0
    [2961.667230] 001:用户和内核地址范围之间的[003a3c1ce9435d53]地址
    [2961.674791] 001:内部错误:Oops:96000004 [#1] preemp_RT SMP
    [2961.681043] 001:链接的模块:
    [2961.684519] 001: xfrm_user
    [2961.687303] 001: xfrm_algo
    [2961.690086] 001: SHA512_generic
    [2961.693302] 001: SHA512_ARM64
    [2961.696345] 001: MD5
    [2961.698609] 001: DES_generic
    [2961.701566] 001: libdes
    [2961.704087] 001: CBC
    [2961.706348] 001: rpmsg_char
    [2961.709217] 001: cdns3.
    [2961.711652] 001: 角色
    [2961.714087] 001: UDC_CORE
    [2961.716781] 001: USB_common
    [2961.719649] 001: crct10dif_ce
    [2961.722690] 001: PCI_endpoint_test
    [2961.726164] 001: cdns3_ti
    [2961.728858] 001: TI_K3_R5_remoteproc
    [2961.732505] 001: virtio_rpmsg_BUS
    [2961.735893] 001: iptable_NAT
    [2961.738848] 001: XT_masquerade
    [2961.741975] 001: NF_NAT
    [2961.744496] 001: NF_CONNTRACK
    [2961.747539] 001: NF_desfrag_ipv6
    [2961.750754] 001: NP_defrag_IPv4
    [2961.753968] 001: libcrc32c
    [2961.756749] 001: IP_Tables
    [2961.759529] 001: x_tables
    [2961.762224] 001: EEPROM_93xx46
    [2961.765351] 001: wlcore_SDIO
    [2961.768305] 001: wl18xx
    [2961.770825] 001: Wlcore
    [2961.773347] 001: mac80211
    [2961.776040] 001: cfg80211
    [2961.778734] 001: rfkill
    [2961.781255] 001: librc4.
    [2961.783863] 001: Sch FQ_CODEL
    [2961.786906] 001: Jailhouse (O)
    [2961.789946] 001: cryptodev (O)
    [2961.792988] 001: IPv6
    [2961.795334] 001:
    [2961.797253] 001:CPU:1 PID:903 Comm:rpmsg_json 被污染:g      o   5.4.106-rt54-g519667b0d8 #1
    [2961.806802] 001:硬件名称:德州仪器(TI) AM642 EVM (DT)
    [2961.81271] 001:Pstate:40000005 (nZcv daif -PAN -UAO)
    [2961.818001] 001:PC:MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.822706] 001:LR:MODULE_PTO+0x10/0x20
    [2961.826790] 001:SP:ff80001162bd30
    [2961.830523] 001:X29:ff80001162bd30
    [2961.83445] 001:X28:ff000079818000
    [2961.838167] 001:
    [2961.840081] 001:X27:0000000000000000
    [2961.843901] 001:X26:0000000000000000
    [2961.847721] 001:
    [2961.849636] 001:X25:0000000056000000
    [2961.853458] 001:x24:ff000073ff3a50
    [2961.857280] 001:
    [2961.859195] 001:X23:ff00007a476020
    [2961.863016] 001:x22:0000000000000008
    [2961.866836] 001:
    [2961.868751] 001:X21:ff00006fb9f040
    [2961.872572] 001:X20:0000000e001f
    [2961.876392] 001:
    [2961.878307] 001:X19:133a3c1ce9435a5b
    [2961.882128] 001:X18:0000000000000000
    [2961.885949] 001:
    [2961.887863] 001:X17:0000000000000000
    [2961.891684] 001:x16:0000000000000000
    [2961.895504] 001:
    [2961.897417] 001:X15:000000000000
    [2961.901237] 001:X14:0000000000000000
    [2961.905059] 001:
    [2961.906972] 001:X13:0000000000000000
    [2961.910792] 001:x12:000000000000
    [2961.914613] 001:
    [2961.916528] 001:X11:ff80001162bc88
    [2961.920348] 001:X10:0000000000000002
    [2961.924169] 001:
    [2961.926083] 001:X9:0000000000000000
    [2961.929903] 001:x8:00000000000000000000
    [2961.933725] 001:
    [2961.935639] 001:x7:0000000000000001
    [2961.939460] 001:X6:00001172569b
    [2961.943282] 001:
    [2961.945195] 001:X5:0000000000000001
    [2961.949015] 001:x4:ff0000747f9368
    [2961.952836] 001:
    [2961.954750] 001:X3:000000001172569b
    [2961.958570] 001:X2:ff000079818000
    [2961.962392] 001:
    [2961.964305] 001:X1:0000000000000001
    [2961.968125] 001:x0:133a3c1ce9435a5b
    [2961.971945] 001:
    [2961.973860] 001:调用跟踪:
    [2961.976729] 001: MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.981074] 001: cdev_put。part.0+0x1c/0x28
    [2961.985248] 001: CDEV_PLOT+0x10/0x20
    [2961.988812] 001: __fput + 0x1F4/0x228
    [2961.992375] 001: __fput + 0xc/0x18
    [2961.995852] 001: Task_Work_run+0x80/0x130
    [2961.999939] 001: Do_notify_resume+0x200/0x6b0
    [2962.004372] 001: Work_PEND+0x8/0x10
    [2962.008204] 001:代码:d5384102 b9401841 11000421 b9001841 (b942f804)
    [2962.014718] 001:--[结束跟踪0000000000000002 ]---
    [2962.019796] 001:注意:rpmsg_json[903]使用 preemp_count 1退出
    [2961.628347] 001:无法处理虚拟地址003a3c1ce9435d53的内核分页请求
    [2961.636749] 001:MEM 中止信息:
    [2961.639979] 001: ESR = 0x96000004
    [2961.643470] 001: EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
    [2961.649212] 001: 设置= 0、FNV = 0
    [2961.652697] 001: EA = 0、S1PTW = 0
    [2961.656259] 001:数据中止信息:
    [2961.659568] 001: ISV = 0、ISS = 0x00000004
    [2961.663833] 001: CM = 0、WNR = 0
    [2961.667230] 001:用户和内核地址范围之间的[003a3c1ce9435d53]地址
    [2961.674791] 001:内部错误:Oops:96000004 [#1] preemp_RT SMP
    [2961.684517] 001:链接的模块:xfrm_user xfrm_algo SHA512_generic SHA512_ARM64 MD5 DES_generic libdes CBC rpmsg_char cdns3角色 UDC_CORE USB_common cr10dif_ce PCI_test ntio ti_k3_cru_prue_prefrg_ipv6_r_crf ctrade ipv6_r_cr_crf 80nf tor_crf tor_g_rf cr iptor_r_r_rf ctrade iptor_r_r_r_mac v6_r_rf
    [2961.797253] 001:CPU:1 PID:903 Comm:rpmsg_json 被污染:g      o   5.4.106-rt54-g519667b0d8 #1
    [2961.806802] 001:硬件名称:德州仪器(TI) AM642 EVM (DT)
    [2961.81271] 001:Pstate:40000005 (nZcv daif -PAN -UAO)
    [2961.818001] 001:PC:MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.822706] 001:LR:MODULE_PTO+0x10/0x20
    [2961.826790] 001:SP:ff80001162bd30
    [2961.834344] 001:X29:ff80001162bd30 x28:ff000079818000
    [2961.843901] 001:X27:000000000000 x26:0000000000000000
    [2961.853458] 001:X25:0000566000000 x24:ff000073ff3a50
    [2961.863016] 001:X23:ff00007a476020 x22:0000000000000008
    [2961.872571] 001:X21:ff00006fb9f040 x20:0000000e001f
    [2961.882127] 001:X19:133a3c1ce9435a5b x18:0000000000000000
    [2961.891683] 001:X17:000000000000 x16:0000000000000000
    [2961.901237] 001:X15:000000000000 x14:0000000000000000
    [2961.910792] 001:X13:000000000000 x12:0000000000000000
    [2961.920348] 001:X11:ff80001162bc88 x10:0000000000000002
    [2961.929903] 001:X9:0000000000000000 x8:00000000000000000000
    [2961.939460] 001:x7:0000000000000001 x6:00001172569b
    [2961.949015] 001:X5:0000000000000001 x4:ff0000747f9368
    [2961.958570] 001:X3:000000001172569b x2:ff000079818000
    [2961.968125] 001:X1:0000000000000001 x0:133a3c1ce9435a5b
    [2961.973860] 001:调用跟踪:
    [2961.976729] 001: MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.981074] 001: cdev_put。part.0+0x1c/0x28
    [2961.985248] 001: CDEV_PLOT+0x10/0x20
    [2961.988812] 001: __fput + 0x1F4/0x228
    [2961.992375] 001: __fput + 0xc/0x18
    [2961.995852] 001: Task_Work_run+0x80/0x130
    [2961.999939] 001: Do_notify_resume+0x200/0x6b0
    [2962.004372] 001: Work_PEND+0x8/0x10
    [2962.008204] 001:代码:d5384102 b9401841 11000421 b9001841 (b942f804)
    [2962.014718] 001:--[结束跟踪0000000000000002 ]---

    [2962.019796] 001:注意:rpmsg_json[903]使用 preemp_count 1退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ethtool eth0
    eth0的设置:
    支持的端口:[ TP MII]
    支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
    100BaseT /半个100BaseT /全双工
    1000BaseT/Half 1000Base/全双工
    支持的暂停帧使用:仅对称接收
    支持自动协商:是
    支持的 FEC 模式:未报告
    通告的链路模式:10BaseT /半10baseT/全
    100BaseT /半个100BaseT /全双工
    1000BaseT/Half 1000Base/全双工
    广播的暂停帧使用:否
    广播自协商:是
    通告的 FEC 模式:未报告
    链接伙伴通告的链接模式:10BaseT /半10baseT/全
    100BaseT /半个100BaseT /全双工
    1000BaseT /全速
    链接伙伴通告的暂停帧使用:对称仅接收
    连接方通告的自动协商:是
    连接伙伴通告的 FEC 模式:未报告
    速度:1000Mb/s
    双工:全双工
    端口:MII
    PHYAD:0
    收发器:内部
    自协商:开
    支持唤醒:D
    唤醒:D
    当前消息级别:0x000020f7 (8439)
    DRV 探头链路 ifdown ifup Rx_err TX_err 硬件
    检测到链接:是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在日志打印到控制台之前包含命令 run。 我假设您运行的内容如下:

    iperf3 -u -t 0 -b 100m -c 192.168.1.105 -l 1400 -p 5201

     

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们还需要完整的引导日志。 您在此处附加的日志中存在内核问题。 这些 TI EVM 是不是 TI EVM、是 TI SDK 中的预构建映像?

    请附上 ethtool -S eth0、-S 显示 MAC 硬件统计信息/错误。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ethtool -S eth0
    NIC 统计信息:
    P0_Rx_Good 帧:1586787
    P0_Rx_broadcast_frames:1237
    P0_Rx_MULTICAST_FRAes:1487667
    P0_Rx_CRC_ERRORS:0
    P0_Rx_VITICE_FRAes:0
    P0_Rx_underced_frames:0
    P0_ALE_DROP:0
    P0_ALE_overp_drop:0
    P0_Rx_八 位位组:124540955
    P0_TX_Good 帧:1102955
    P0_TX_broadcast_frames:292752
    P0_TX_MULTICAST_FRAes:660595
    P0_TX_八 位位组:198580334
    P0_TX_64B_FRAS:466388
    P0_TX_65_TO_127B_FRAS:2003266
    P0_TX_128_TO_255B_FRAS:101168
    P0_TX_256_TO_511B_FRA框:17070
    P0_TX_512_TO_1023B_FRAes:42298
    P0_TX_1024B_FRAS:59552
    P0_net_octets:323121289
    P0_Rx_Bottom_fifo_drop:0
    P0_Rx_PORT_MASK_DROP:0
    P0_Rx_TOP_Fifo_drop:0
    P0_ALE_RATE _ LIMIT_DROP:0
    P0_ALE_Vid_INPUT_DROP:0
    P0_ALE_DA_eq_sa_drop:0
    P0_ALE_BLOCK_DROP:0
    P0_ALE_SECURE_DROP:0
    P0_ALE_auth_drop:0
    P0_ALE_UNKNOWN_ucast:0
    P0_ALE_UNKNOWN_UCAST_Bytes:0
    P0_ALE_UNKNOWN_mcast:0
    P0_ALE_UNKNOWN_mCAST_Bytes:0
    P0_ALE_UNKNOWN_Bcast:0
    P0_ALE_UNKNOWN_BCAST_Bytes:0
    P0_ALE_POL_MATCH:0
    P0_ALE_POL_MATCH 红色:0
    P0_ALE_POL_MATCH 黄色:0
    P0_ALE_MCAST_SA_DROP:0
    P0_ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    P0_ALE_Len_ERR_DROP:0
    P0_ALE_IP_NEW_HDR_DROP:0
    P0_ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
    P0_TX_mem_protect_err:0
    P0_TX_PR0:1102955
    P0_TX_PR1:0
    P0_TX_PRI2:0
    P0_TX_PR3:0
    P0_TX_PR4:0
    P0_TX_PR5:0
    P0_TX_PR6:0
    P0_TX_PR7:0
    P0_TX_pri0_bcnt:198580334
    P0_TX_PR1_bcnt:0
    P0_TX_pri2_bcnt:0
    P0_TX_pri3_bcnt:0
    P0_TX_pri4_bcnt:0
    P0_TX_pri5_bcnt:0
    P0_TX_pri6_Bcnt:0
    P0_TX_pri7_bcnt:0
    P0_TX_PR0_DROP:0
    P0_TX_PR1_DROP:0
    P0_TX_PR2_DROP:0
    P0_TX_PR3_DROP:0
    P0_TX_PR4_DROP:0
    P0_TX_PR5_DROP:0
    P0_TX_PR6_DROP:0
    P0_TX_PR7_DROP:0
    P0_TX_PR0_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PR1_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PR2_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PR3_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PR4_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PR5_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PR6_DROP_bcnt:0
    P0_TX_PR7_DROP_bcnt:0
    RX_Good 帧:698964
    RX_broadcast_frames:291527
    RX_MULTICAST_FRAes:239937
    RX_PAUSE_FRAes:0
    RX_CRC_ERRORS:0
    RX_ALIGING_CODE_ERRORS:0
    RX_VITICE_FRAes:0
    RX_Jabber_frames:0
    RX_underced_frames:0
    RX_片段:0
    ALE_DROP:182989
    ALE_RO溢_DROP:0
    RX_octets:209790642
    TX_Good 帧:97977
    TX_broadcast_frames:11.
    TX_MULTICAST_FRAes:83
    TX_PAUSE_FRAes:0
    TX_DERAD_FRAes:0
    TX_Collision_frames:0
    TX_SINGLE_coll_FRAS:0
    tx_mult_coll_frames:0
    TX_COLOAD_COUSTERINACOUSES: 0
    TX_L晚期 碰撞:0
    RX_IPG_ERROR:0
    TX_CARER_SENSE_ERRORS:0
    TX_八 位位组:14808370
    TX_64B_FRAS:312530
    TX_65_TO_127B_FRAS:118440
    TX_128_TO_255B_FRAS:187393
    TX_256_TO_511B_FRAS:48669
    TX_512_TO_1023B_FRAS:66381
    TX_1024B_FRAS:63228
    net_octets:224599012
    RX_Bottom_fifo_drop:0
    RX_PORT_MASK_DROP:182989
    RX_TOP_Fifo_drop:0
    ALE_RATE _ LIMIT_DROP:0
    ALE_Vid_INALOW_DROP:0
    ALE_DA_eq_sa_drop:0
    ALE_BLOCK_DROP:0
    ALE_SECURE_DROP:0
    ALE_auth_drop:0
    ALE_UNKNOWN_Ucast:167500
    ALE_UNKNOWN_UCAST_Bytes:106544663
    ALE_UNKNOWN_mcast:239937
    ALE_UNKNOWN_mCAST_Bytes:61352753
    ALE_UNKNOWN_Bcast:291527
    ALE_UNKNOWN_BCAST_Bytes:41893226
    ALE_POL_MATCH:0
    ALE_POL_MATCH 红色:0
    ALE_POL_MATCH 黄色:0
    ALE_MCAST_SA_DROP:0
    ALE_DUAL_VLAN_DROP:0
    ALE_Len_ERR_DROP:0
    ALE_IP_NEW_HDR_DROP:0
    ALE_IPV4_FRAG_DROP:0
    IET_Rx_assembly_err:0
    IET_Rx_assembly_ok:0
    IET_Rx_SMD_ERR:0
    IET_Rx_frag:0
    IET_TX_HOLD:0
    IET_TX_FRAG:0
    TX_mem_protect_err:0
    TX_PR0:97977
    TX_PR1:0
    TX_PRI2:0
    TX_PR3:0
    TX_PR4:0
    TX_PR5:0
    TX_PR6:0
    TX_PR7:0
    TX_PR0_Bcnt:14808370
    tx_pri1_bcnt:0
    tx_pri2_bcnt:0
    tx_pri3_bcnt:0
    tx_pri4_bcnt:0
    TX_PR5_Bcnt:0
    TX_PR6_Bcnt:0
    TX_PR7_Bcnt:0
    TX_PR0_DROP:0
    TX_PRIP1_DROP:0
    TX_PR2_DROP:0
    TX_PR3_DROP:0
    TX_PRIN4_DROP:0
    TX_PR5_DROP:0
    TX_PR6_DROP:0
    TX_PR7_DROP:0
    TX_PR0_DROP_bcnt:0
    tx_pri1_drop_bcnt:0
    tx_pri2_drop_bcnt:0
    tx_pri3_drop_bcnt:0
    tx_pri4_drop_bcnt:0
    TX_PR5_DROP_bcnt:0
    TX_PR6_DROP_bcnt:0
    TX_PR7_DROP_bcnt:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI SDK: processor_sdk_linux_am64x_07_03_01_006-linux-x64-installer.run

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为有误解。 您似乎已连接您正在使用的 SDK 安装程序。 我要求提供引导日志。 这是处理器引导期间的串行控制台输出。

    感谢您发布硬件 MAC 统计信息、我没有看到任何 RX 错误。

    您是否正在使用 TI EVM 和 SDK 中的预构建映像? 您还能说明它们的附加方式吗?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 SDK 中的 THR 预构建映像。

    停止用户 root 的会话 C1。
    [20210812_10:07:05][确定]停止目标多用户系统。
    [20210812_10:07:05][确定]停止目标登录提示。
    [20210812_10:07:06][确定]停止目标 RPC 端口映射器。
    [20210812_10:07:06][确定]停止目标计时器。
    [20210812_10:07:06][确定]已停止日志文件的每日轮转。
    [20210812_10:07:06][确定]停止每日清理临时目录。
    [20210812_10:07:06][确定]闭合负载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观看。
    [20210812_10:07:06] 正在停止作业假脱机工具...
    [20210812_10:07:06] 正在停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [20210812_10:07:06] 正在停止 benchmark_server.service……
    [20210812_10:07:06] 正在停止周期性命令调度程序...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:56417)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:56418)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:56419)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:56420)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:56441)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:56442)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:56443)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:5644)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止每 μ Connectio鈥ver SSH (192.168.10.140:64914)...
    [20210812_10:07:06] 正在停止以太网桥接器过滤表...
    [20210812_10:07:06] 正在停止 tty1上的 Getty...
    [20210812_10:07:06] 正在停止 irqbalance 守护程序...
    [20210812_10:07:06] 正在通过 kexec...停止重新引导和转储 vmcore
    [20210812_10:07:06] 正在停止 Lighttpd 守护程序...
    [20210812_10:07:06][确定]已停止矩阵 GUI。
    [20210812_10:07:06] 正在停止 NFS 状态监视器以锁定 NFSv3。。
    [20210812_10:07:06] 正在停止 rpmsg_json.service……
    [20210812_10:07:06] 正在停止 ttyS1...上的串行 Getty
    [20210812_10:07:06] 正在停止 ttyS2...上的串行 Getty
    [20210812_10:07:06] 正在停止简单网络 Ma鈥nt 协议(SNMP)守护程序....
    [20210812_10:07:06][确定] startwlan 已停止。
    [20210812_10:07:06] 使用 ipsec.conf 停止 StrongSwan IPsec 鈥v2守护程序[20210812_10:07:06]
    正在停止系统记录器守护程序"默认"实例...
    [20210812_10:07:06] 正在停止加载/保存随机种子...
    [20210812_10:07:06] 正在停止 thermal-zone-init.service……
    [20210812_10:07:06] 正在停止 vsftpd FTP 守护程序...
    [20210812_10:07:06][确定]停止了作业假脱机工具。
    [20210812_10:07:06][确定]已停止周期命令调度程序。
    [20210812_10:07:06][确定]停止了 irqbalance 守护程序。
    [20210812_10:07:06][确定]已停止系统记录器守护程序“默认”实例。
    [20210812_10:07:06][确定]停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [20210812_10:07:06][确定]停止 NFS 状态监视器以锁定 NFSv3。
    [20210812_10:07:06][确定]已停止简单网络 Man鈥ment 协议(SNMP)守护程序..
    [20210812_10:07:06][确定]停止了 vsftpd FTP 守护程序。
    [20210812_10:07:06][确定]已在 tty1上停止 Getty。
    [20210812_10:07:06][确定]在 ttyS2上停止串行 Getty。
    [20210812_10:07:06][确定]停止了 benchmark_server.service。
    [20210812_10:07:06][确定]停止了 rpmsg_json.service。
    [20210812_10:07:06][确定]停止了使用 ipsec.conf 的 StrongIPsec I鈥KEv2守护程序。[20210812_10
    :07:07][确定]停止了 Lighttpd 守护程序。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56417)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56418)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56419)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56420)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56441)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56442)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56443)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:56444)。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 SSH 每连接服务器(192.168.10.140:64914)。
    [20210812_10:07:07][确定]在 ttyS1上停止串行 Getty。
    [20210812_10:07:07][确定]停止了以太网桥接器过滤表。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [20210812_10:07:07][确定]停止加载/保存随机种子。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 thermal-zone-init.service。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止用户根的会话 C1。
    [20210812_10:07:07][确定]已删除层 system-dropbear.slice。
    [20210812_10:07:07][确定]已删除层 system-Getty.slice。
    [20210812_10:07:07][确定]已删除层 system-serial\x2dgetslice.slice。
    [20210812_10:07_d07]已删除系统正常。
    正在停止 LSB:网络基准测试...
    [20210812_10:07:07] 正在停止 syslog.service……
    [20210812_10:07:07] 正在停止登录服务...
    [20210812_10:07:07] 正在停止 UID 0的用户管理器...
    [20210812_10:07:07][确定]停止 LSB:网络基准测试。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 syslog.service。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 UID 0的用户管理器。
    [20210812_10:07:07][确定]停止的目标网络处于联机状态。
    [20210812_10:07:07][确定]停止目标主机和网络名称查找。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止目标系统时间同步。
    [20210812_10:07:07][确定]停止目标系统时间设置。
    [20210812_10:07:07][确定]停止等待网络配置。
    [20210812_10:07:07] 正在停止 telnetd.service……
    [20210812_10:07:07] 正在停止用户运行时目录/run/user/0...
    [20210812_10:07:07][确定]卸载/run/user/0.
    [20210812_10:07:07][确定]已停止 telnetd.service。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止用户运行时目录/run/user/0.
    [20210812_10:07:07][确定]删除了 UID 0的层用户层。
    [20210812_10:07:07] 停止 D 总线系统信息总线。
    [20210812_10:07:07] 正在停止允许用户会话...
    [20210812_10:07:07][确定]停止了 D-Bus 系统消息总线
    [20210812_10:07:07][确定]已停止登录服务。
    [20210812_10:07:07][确定]已停止允许用户会话。
    [20210812_10:07:07][确定]停止目标网络。
    [20210812_10:07:07][确定]停止目标远程文件系统。
    [20210812_10:07:07] 正在停止网络名称解析...
    [20210812_10:07:08][确定]停止了网络名称解析。
    [20210812_10:07:08] 正在停止网络服务...
    [20210812_10:07:08][确定]停止网络服务。
    [20210812_10:07:08][确定]停止目标网络(预)。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止 IPv6数据包过滤框架。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止 IPv4数据包过滤框架。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止目标基本系统。
    [20210812_10:07:08][确定]停止目标路径。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止派单密码 鈥s 到控制台目录监视。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止转发密码 R鈥ests 到 Wall Directory Watch。
    [20210812_10:07:08][确定]停止目标层。
    [20210812_10:07:08][确定]已删除层用户和会话层。
    [20210812_10:07:08][确定]停止目标插座。
    [20210812_10:07:08][确定]关闭 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [20210812_10:07:08][确定]关闭的 D 总线系统消息总线插座。
    [20210812_10:07:08][确定]已关闭 dropbear.socket。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止目标系统初始化。
    [20210812_10:07:08] 正在停止硬件 RNG Entropy Gatherer Daemon ...
    [20210812_10:07:08][确定]停止应用内核变量。
    [20210812_10:07:08][确定]停止加载内核模块。
    [20210812_10:07:08] 正在停止网络时间同步...
    [20210812_10:07:08] 正在停止更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [20210812_10:07:08][确定]停止了硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止网络时间同步。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止更新关于系统引导/关机的参数。
    [20210812_10:07:08][确定]停止创建易失性文件和目录。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止目标本地文件系统。
    [20210812_10:07:08] 卸载/media/ram...
    [20210812_10:07:08] 卸载/run/media/mmcblk1p1...
    [20210812_10:07:08] 正在卸载临时目录(/tmp)...
    [20210812_10:07:08] 卸载/var/volatile...
    [20210812_10:07:08][确定]卸载/media/ram.
    [20210812_10:07:08][确定]卸载/run/media/mmcblk1p1.
    [20210812_10:07:08][确定]卸载的临时目录(/tmp)。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止/dev/mmcblk1p1.上的文件系统检查
    [20210812_10:07:08][确定]删除了系统系统系统层\x2dfsck.slice。
    [20210812_10:07:08][确定]卸载了/var/volatile.
    [20210812_10:07:08][确定]停止目标本地文件系统(预)。
    [20210812_10:07:08][确定]停止目标交换。
    [20210812_10:07:08][确定]已达到目标卸载所有文件系统。
    [20210812_10:07:08][确定]停止重新装载根和内核文件系统。
    [20210812_10:07:08][确定]已停止在/dev/中 创建静态设备节点。
    [20210812_10:07:08][确定]达到目标关断。
    [20210812_10:07:08][确定]达到目标最终步骤。
    [20210812_10:07:08][确定]已开始重新引导。
    [20210812_10:07:08][确定]已达到目标重新引导。
    [20210812_10:07:09][57654.560256] 001:systemd-shutdown [1]:同步文件系统和块设备。
    [20210812_10:07:09][57654.596884] 000:systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程...
    [20210812_10:07:09][57654.617335] 000:systemd-journale[176]:从 PID 1接收到的 SIGTERM (systemd-shutdow)。
    [20210812_10:07:09][57654.658155] 001:systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程...
    [20210812_10:07:09][57654.671947] 001:systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
    [20210812_10:07:09][57654.675767] 001:[10867]:使用选项"(null)"重新安装"/"只读。
    [20210812_10:07:09][57654.711843] 001:ext4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [20210812_10:07:09][57654.784217] 000:systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。
    [20210812_10:07:09][57654.784240] 000:系统关断[1]:取消激活交换。
    [20210812_10:07:09][57654.784490] 000:systemd-shutdown [1]:所有交换都已停用。
    [20210812_10:07:09][57654.784502] 000:系统关断[1]:分离回路器件。
    [20210812_10:07:09][57654.788846] 000:系统关断[1]:所有回路器件已断开。
    [20210812_10:07:09][57654.788867] 000:系统关断[1]:断开 DM 器件。
    [20210812_10:07:09][57654.789482] 000:系统关断[1]:所有 DM 器件已断开。
    [20210812_10:07:09][57654.789500] 000:systemd-shutdown [1]:所有文件系统、交换、循环设备和 DM 设备分离。
    [20210812_10:07:09][57654.799934] 000:systemd-shutdown [1]:同步文件系统和块设备。
    [20210812_10:07:09][57654.803301] 000:systemd-shutdown [1]:正在重新启动。
    [20210812_10:07:09]
    [20210812_10:07:09]U-Boot SPL 2020.01-ge995ed0ec1 (2021年5月28日- 16:17:54 +0000)
    [20210812_10:07:09]SYSFW SPL ABI:3.1 (固件版本0x0015'21.1-v20281210_01 +0000
    )[202812101210_2007_2028]10:1012101210_4012V_4012V_从
    初始堆栈开始使用[2007_101210_401210_2007_4012V_10_2007_4012V_4012V_2007_4012V]10:10_4012_
    
    [20210812_10:07:10]
    [20210812_10:07:10]注意:BL31:v2.4 (发布):2021.00.003-脏
    [20210812_10:07:10]注意:BL31:生成:14:41:26
    
    、SPL 2021年5月28日[20210812_10:07_201020701[20210812_10_2007_20701:2010]10
    
    :1020701:202120701:20701:20701220701:2021:10]10 [2021:2021:10_10_1002021:20701:20701:20701:20701:20701:20701:20701:20701:2021:10]10:10[2021:2021:2021:2021:2021:10]10:012_2021:2021:10[20701:2021:2021:10_2021:10_2021:10_2021:10_2021:10]2021:2021:10[2021:10]20
    
    
    
    
    AM64X SR1.0
    [20210812_10:07:10]型号:德州仪器(TI) AM642 EVM
    [20210812_10:07:10]板:AM64-GPEVM 修订版 A
    [20210812_10:07:10]DRAM:2 GiB
    [20210FAT_10:07:10]未找到 DEV mux
    [20210812_10:100_mmc@
    :10]10@:100000]MHz 环境中的 SDO 10010[2021086_10]10:10010]10:100000_mmc:100_100_100_100_10]10:100_100_10]10:100_0...10 IN:串行@2800000
    [20210812_10:07:10]OUT:串行@2800000
    [20210812_10:07:10]Err:串行@2800000
    [20210812_10:07]Net:
    [20210812_10:07:10]警告:以太网@
    @8000000使用 ROM 中的 MAC 地址[20210812_10
    :07_10:100]bot_10:00 0
    [20210812_10:07:12]切换到分区#0,确定
    [20210812_10:07:12]mmc1是当前设备
    [20210812_10:07:13]SD/MMC 在设备1
    上找到[20210812_10:07:13]574字节在3ms (186.5 KiB/s)内读取[20210812_10:07_mmc
    
    从 uEnv.txt 环境中导入20210812_1012_13:13]13
    [20210812_10:07:13]15527944字节以632ms (23.4 MIB/s)读取
    [20210812_10:07:13]35357字节在5ms (6.7 MIB/s)内读取
    [20210812_10:07:13]##平展设备树 blob 在88000000
    [202101c_10:07:13]使用0800008000000
    将设备树100080000812_800008_80000812_800008_80000813] 好
    [20210812_10:07:13]
    [20210812_10:07:13]正在启动内核...
    [20210812_10:07:13]
    [20210812_10:07:13][0.000000] 000:printk:bootconsole [ns16550a0]启用
    [20210812_10:07:13][0.000000] 000:保留存储器:在0x0000000a 创建 DMA 存储器池、大小1 [20210812_10:07mib:0.0000.000]
    dma 存储器@:0.000000:r100m:dmaf:dma-8000013:r013[013]
    已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a0100000、大小为15
    
    MIB [20210812_10:07:13][0.000000] 000:of:reserved mem: initialized node r5f-memory@
    @a0100000、compatible id shared dma-dma-pool [20210812_10:07:13][0.000000] 000:reserved memory: created memory pool at 0x0000.000[0x0000.000_100000]、r0000.000[1000000.000_100000]
    保留存储器:在0x00000000a1100000处创建了 DMA 存储器池、大小为15 mib
    [20210812_10:07:13][0.000000] 000:共:保留存储器:初始化节点 r5f-memory@a1100000、兼容 ID shared dma-dma-pool
    [20210812_10:
    07:13][0.000000] 000:保留存储器:创建的 dma 存储器池[0x0000000_100000_100m]、大小为0x0000000_100000_10000000[2080000_10000_10000_10000_10000_100m] 初始化节点 r5f-dma-memory@
    
    @a2000000、兼容 id sharedma-dma-pool [20210812_10:07:13][0.000000] 000:保留存储器:在0x00000000000a2100000创建 DMA 存储器池、大小15 mib [20210812_10:07:13][0.000000]:of:reserved mem:r000000:r100000[200000_100000]、r013[200000_017_017]
    
    保留 mem:初始化节点 r5f-dma-memory@
    
    @a3000000、兼容 id sharedma-pool [20210812_10:07:13][0.000000] 000:保留内存:在0x00000000000a3100000创建 DMA 内存池、大小15 MIB [20210812_10:07][0.000000] 000:保留 mem:100000[2000000_100000]、0 mcmaid:100000[20100009_0_0_0_100009_0]0
    :100000]
    53248
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:DMA 区域:4096页用于 memmap
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:DMA 区域:0页保留
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:DMA 区域:262144页、LIFO 批处理:63[20210812_10:
    07[2040924][2024000[2024000_000[2024000_000_0007_0007_0007_0007_0007_0007_0007_0007_0007_00076400][204000]2024000[204000]2024000[2024000_000[2024000_000_000_000_0007_0007_0007_0007_0007_0007_
    
    PSCI:探测 DT 中的导管方法。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:Psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [20000000 210812_10:07:14][0.000000] 000:psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:psci:不需要受信任的操作系统迁移
    [202960210812_10:07:14][0.000000:10000]000:p2101260812u:1002078_100[20781:07:07:24][20781]:r10000]r 10024102410[20781:07:2410[2037812_100]r
    :100_10000]20781:60815000[2037812_100:07:24:07:07:24:24:100:100:100:100:604*100:60815000[2078]r:100:07[2078]2078]
    
    
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:pcpu-alloc:
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:[0]
    [20210812_10:07:14][0.000000:000[20210812812_10
    :07:14][0.0000000000] 000:[2021081210_000[200000_10000_10000]
    [2010000_10000_10000_10000:10_000[2007:2007:20000][20CP10_10000_10000_10000:200000_10000:10000][20000[2010000_10000_10000_10000_10000:20000]:2010000_10000_10000_10000_10000:20000[20000[2007:10000:2007_100_10000:20000[20000]
    
    
    
    :10000_10000_10000 GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:构建1个区域列表、移动分组在上。 总页
    @
    数:45056 [20210812_10:07:14][0.000000] 000:内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armeycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 mtdparts=fc40000.spi.0:rootu(rooti.tiboot3)、1002m (ssp2m)
    、2024812bytes:2024812bytes [240](ssp.prinskin)、[2024812bytesprina.023bytes:100m、rm、rm、rbytesprisphi (ssp.07_bytes)
    stack:off、heap alloc:off、heap free:off
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:软件 IO TLB:映射[mem 0xbbfff000-bffff000](64MB)
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:内存:1855088K/ro212992K 可用(923K 数据、64K 数据、64K 数据包、64K 数据包) 18446744073707884944K 保留、24576K CMA 保留)
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects =0、CPU=2、Nodes =1
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:可抢占分层实现。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:RCU: RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=2。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:RCU: RCU 优先级提升:优先级1延迟500毫秒。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:RCU: RCU_SOFTIRQ 处理移至 rcuc kthread。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000: 无加速宽限期(RCU_NORMAL、After _boot)。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000: 启用 RCU 任务。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:RCU:RCU:调度程序入伍延迟的计算值为25个 Jiffies。
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 16、nr_CPU_IDs=2
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:SPLIT_IRQs:64、nr_IRQs:64、预分配 IRQs:0 [2028812_10
    :07v3[20000000
    
    :2010000] 20283v3[20100:07:10000]实施时间:20100000[2010000:10000]
    分销
    
    
    商没有范围选择器支持[20210812_10:07:14][0.000000] 000:GICv3:实施了16个 PPI [20210812_10:07:14][0.000000] 000:GICv3:无 VLPI 支持、无直接 LPI 支持[20210812_10:07:14][0.000000] 000:G0210_000[0x0000_000200000_0_20000200002010000]
    
    Socionext Synquacer pre-its
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:its@0x0000000001820000:Devices Table too large、reduce IDS 20->19
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:its@0x0000000001820000:allocated 524288 Devices @fb400000 (flat、esz812_10:07_000[0.0000]
    0008:10000000[10000]、10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x:10000x 20000
    使用 LPI 属性表@0x00000000fbc30000
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
    [20210812_10:07:14][0.10000] 000:2810v3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000fbc40000 [2010000_rgcher_10_000_10000_000[2010000_init]
    (在
    运行时调用0x210v3rg_000_000_000_000_000_rgx10000_000_000_000_rg_000_000_rg_000_000_rgp_000_rg_000_000_rg_gp_000_000_rgp_000_000_000_000_r
    [20210812_10:07:14][0.000000] 000:时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795634 000ns
    [20210812_10:07:14][0.000001] 000:SCHED_CLOCLOCK:10020806420000[207812_000_000]、
    
    已跳过108064_000[2078208064_000_000_000_000_000_000_000178064_000]、以控制台频率[2088000_100_000_000_000_100_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_000_100
    [20210812_10:07:14][0.022541] 000:400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [20210812_10:07:14][0.026993] 000:PID_max:默认值:32768最小值:301
    [20210812_10:07:14][0.032272] 000:LSM:1502000[0.0249_000]
    线
    性缓存条目[0.02410_000[0.04510_07:07:9064](线性缓存表:1502]20492[0.04510_000]:100_000[0.02410_000[0.02410_000]:100_000[0.02410_000]:100_000[0.02410_000]:100_000[0.02410_000[0.02410_000](线性缓存表10_000[0.02410]
    用32768个条目初始化的 ASID 分配器
    [20210812_10:07:14][0.051547] 000:RCU:分层 SRCU 实现。
    [20210812_10:07:14][0.067400] 000:平台 MSI:MSI 控制器@1820000域已创建
    [20210812_10:07:14][0.074159] 000:PCI/MSI:/bus@f4000/interrupt-controller@1800000/msP-controller@1820000域已创建
    [20210812_10:07:07:14]000次要 CPU:08000[0.0800]
    [20210812_10:07:14][0.090043] 001:在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
    [20210812_10:07:14][0.094614] 001:GICv3:CP034:找到重新分配器1区域0:0x0000000001860000
    [20210812_10:07:14][0.10208086][0x00001 @
    
    :0x0000000100121:000100121:000100121:000100121:000100000100121:000100000100000] 显示1个节点、2个 CPU
    [20210812_10:07:14][0.121867] 000:SMP:总共激活2个处理器。
    [20210812_10:07:14][0.127135] 000:CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [20210812_10:07:14][0.132849] 000:CPU 特性:检测到:CRC32指令
    [20210812_10:07:14][0.144669][0.132849] 000:000[0x210812_100_0:012_100_0:0001FF012_0:0
    
    :0:0:0初始化后的所有 CPU 特性:000[0x100_100_100_100_100_100_100_012_100_100_100_000[0x000_100_000_000_000_000_000_00017_000_000_000_000_000_000_00017_00017_000_000_000_000_00017_000_000_000_000_000_000_000_000_
    7645041785100000 ns
    [20210812_10:07:14][0.176832] 001:futex 哈希表条目:512 (顺序:4、65536字节、线性)
    [20210812_10:07:14][0.185431] 001:pinctrl 子系统[20210812_10
    :1012_1064:07:14][201001]寄存的 dma_100121:100241:100241:100241:1001:1001:100241:1001001:1001001:1001:1001:1001:1001001001001001:1001001001001001:1001:1001001001001:1001:1001001001001001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100991001001001001001001:
    
    找到6个断点和4个观察点寄存器。
    [20210812_10:07:14][0.230003] 000:HugeTLB 注册的页面大小为1.00 GiB、预分配的0页
    [20210812_10:07:14][0.237360] 000:HugeTLB 注册的32.0 MIB 页面大小、预分配的0
    页[20210812_10:07:14][0.46000] 000[20210812_100_100_100_100_100_2001]:24000[204600]页预分配的24000[2074_100812_100_100_100_100_100_100_100_2001]:24000[2074]
    HugeTLB 注册的64.0 KiB 页面大小、预分配的0页
    [20210812_10:07:14][0.260392] 000:cryptd:Max_CPU_q812设置为1000
    [20210812_10:07:14][0.269212] 001:VSYS_5v0:由 EVM_12v0提供[20210812_1012_1020.07_100][202864_100_100:2007:14[0.07_100:100]
    [0.074:100:100:202864]
    
    
    Linux 媒体接口:v0.10
    [20210812_10:07:14][0.296083] 000:videodev:Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [20210812_10:07:14][0.302189] 000:PSS_CORE:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [20210812_10:07:14][0.307723] 000:PPS 核心:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
    [20210812_10:07:14][0.317530] 000:已注册 PTP 时钟支持
    [20210812_10:07:14][0.322025] 000:EDAC MC:版本:3.0.0
    [20210812_10:07][0.3269100] 001:OMAP-mailbox 2902000.0001.mailbox:rev 0x21000024000[OMAP 10064100_07:100]20240001.07[OMAP
    邮
    箱
    :10010020100201002010020100200001.07_100170001.07]邮箱:100240001.07[OMAP 邮箱:07_10010020240001.0001.07_100]100:100240001.0001.07_100240001.07[OMAP 邮箱:07_100240001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
    已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [20210812_10:07:14][0.360789] 001:时钟源:切换至981源 arch_sys_counter
    [20210812_10:07:14][0.36725] 001:VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [20210474_10:07:14][0.372263] 001:VFS:10020812_thermal
    调节器
    :100207812_100[207812_100_100_100_100_10064_100_100_1001]寄存热分配表[207812_100_100_100_100_100_100_100_100_10010_10010_10010_1001][207812_100_100_10010_100_10010_10010_10010_10010_1001][207812_100_100_100_000812_100_100_100_000812_100_
    注册协议系列2
    [20210812_10:07:14][0.406537] 001:tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:128 (顺序:1、8192字节、线性)
    [20210812_10:07:14][0.415001] 001:TCP 建立
    的绑定表条目:2048 (顺序:2、16384字节、TCP:1024812_10[2083:07]线性哈希表条目
    :2083642408][2083:07:14][208364_1001]:1001] 配置的哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [20210812_10:07:14][0.439147] 001:UDP 哈希表条目:256 (顺序:3、32768字节、线性)
    [20210812_10:07:14][0.446416] 001:UP-Lite
    
    RPC 表条目:256 (顺序:3、32768字节、线性)[20210812_10:07[207812_10][20986416]:100]]线性协议:1002410[20781]:1002410[20781]:2410_100_100_100_1001]:2410[20781]:2410[20781]: 注册的 UNIX 套接字传输模块。
    [20210812_10:07:15][0.466401] 000:RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [20210812_10:07:15][0.471665] 000:RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [20210812_10:07:15][0.476925] 000:RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [20210812_10:07:15][0.483971] 000:PCI:CLS 0字节、默认值64
    [20210812_10:
    
    
    07:15][0.489304] 000:HW perfevents:enabled with ARMv8_pmuv3 PMU driver、7个计数器可用[20210812_10:07:15][0.50812185]n:1001[201001_1001]n:10021001[20241_1001]n:1001_1001]n trusted 241[20241_1001]n:1001[201001]n:1001[1001_00015]n:1001[201001_1001]n:1001=1001[20241]n:1001_1001]n:1001_1001=1001[20241064_00015]n:10015]n
    注册 id_resolver 密钥类型
    [20210812_10:07:15][0.534861] 001:注册的密钥类型 id_resoler
    [20210812_10:07:15][0.539604] 001:注册的密钥类型 id_legacy
    [20210812_10:07:15][0.544175] 001:nfs4filelaNFC4驱动程序布局...
    [20210812_10:07:15][0.551785] 001:9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [20210812_10:07:15][0.573816] 000:注册的密钥类型非对称
    [20210812_10:07:15][0.578505] 000:注册
    的非对称密钥解析器[20210812_10:015][20702]20401245](注册
    的 SCQ_4012_4012_64_64][20701:20701:204015](注册的非对称驱动程序)[20701:2040121:2040121:2040121:2040121:204012]
    已注册的 IO 调度程序 kyber
    [20210812_10:07:15][0.603991] 000:pinctrl-single f4000.pinctrl:185引脚、大小740
    [20210812_10:07:15][0.611572] 000:pinctrl-single f40000.TIRQ-router:2048引脚、大小2048 [20210812_10:7015][20650121:0001:0001:0001:0006415][0001:0001:0001:10064100641001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:0001:00064000640001:0001:0001:0001:0001:00064000640001:0001:000640001:0001:000640001:0001:0001:00064000640001:0001:0001:0001:0006400064000640001:0001:0001:00064000640001:0001:0001:000
    
    
    
    固定 MDIO 总线:Probed
    [20210812_10:07:15][0.677794] 001:Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
    [20210812_10:07:15][0.684112] 001:igbvf:Intel (R)千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k [20210812_10:2009
    :v69c](版权所有[202108512_10:v1012](英特尔公司):0.69f:2012]
    [20210812_10:07:15][0.699176] 001:sky2:驱动程序版本1.30
    [20210812_10:07:15][0.704651] 001:VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [20210812_10:07:15][0.711387] 001:I2C / dev
    主机驱动程序[202104651][dhc[202108212_10:1001]:10015[dhc_s1001]:10015[dhc_s1002[1002[dhc_1001:001]:1001:1001:001]:10015[dhc:1002[dhc:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100
    
    SDHCI 平台和驱动程序助手
    [20210812_10:07:15][0.735821] 001:TI-sci 总线@f4000:dmsc:无效资源
    [20210812_10:07:15][0.742761] 001:optee:从 DT 探测导管方法。
    [20210812_10:07:15][0.748599] 001:optee:版本3.11 (c4def2a8)
    [20210812_10:07:15][0.754085] 001:optee:已初始化驱动程序
    [20210812_10:07:15][0.760251] 001:net:注册协议系列17[2021070812_10_1001]
    [2021070961_07:07_1001][20210601001:001]
    :10015[202106085_1001:001]:10015[2021085_10015[202106085_1001:001]:安装解析器:1001:10015[202109915][2021085_1001:001]
    00..700760010000]] 000000:Breoogits902集成式 Li ntauxsk osnta ptshy sveicrsail ONC P1U
    [20210812_10:07:15] 0[00 000.070085001 [0] x401000:FD 0Lo3a4]di
    [20812_10:02112_10:015]
    @
    [TI 汇编代码:2000_2000_f:2000_64207215][I:@2000_f
    :201_64207215][I:201_20000015][I:2000_64207215](I:2000_f:2000_64207215] f:201_64207215[I:201_64207215] f:201_64207215][I:2000_64207215] f:201_64207215[I:201_64207215] f:2000_64207210_642064207215][I:2000_6420642064206420642064_200 100kHz 时的总线0
    
    
    版本0.12 [20210812_10:07:15][0.845430] 000:pca953x 1-0022:1-0022未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器[20210812_10:07:15][0.853421] 000:pca953x 1-0022:使用 AI [20210812_10:012_200000[i100_1002028122024_0]:100:100:100:100:100:[282c:100:100:100:100:100:100][802c:100:100:100:100:100:100:100:24][2812c:100:100:100:100:100:100:[
    100kHz 时的总线2版本0.12
    [20210812_10:07:15][0.896137] 000:omap_i2c 20030000.i2c:100kHz 时的总线3版本0.12
    [20210812_10:07:15][0.902638] 000:TI-sci-intr 总线@
    48000000.interrupt-controller:
    @@f4000:interrupt-21120:interrupt 3[20210812_10:100_107212_000[100]n:100kHz:100000[100000812_100000[100_zh_1000001:1000001:100][1000001:1000001:100000][1000001:100000][1000001:1000001:100000][PCIE:1000001:1000001:100000]:1000008128524:100:100:100:100:100:100:100000[100000]:100000[1001285121:100
    j721e-PCIe f102000.PCIe:IO 0x68001000..0x68010fff -> 0x68001000
    [20210812_10:07:16][1.954295] 000:j721e-PCIe f102000.PCIe:MEM 0x68011000。0x6210FFFF -> 0x68011295][1.97000[PCI_100_bus_100000:100_800]
    [CAN 总线:0000_07100_100_100_800_100_800][PCI:0000.07100_800_800_07100_100_100_800][PCI_800_800_800_800_800_800_800_800_10000:10000:10000:0000.000[PCI_800_800_07100_800][PCI_800_800_800_800_800_800_800_800_800_800_800_800_800_0710000:100_10000
    
    根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x68001000-0x68010fff])
    [20210812_10:07:16][1.985570] 000:PCI_bus 0000:00:根总线资源[mem 0x68011000-0x6fffff][210812_10:
    10:07:07[10000:100000]
    [PCI 800_10000:10000:100000] 00:100000[10000:10000_000] 00:10000_000[10000_000] 000_10000:10000_000_10000:000]
    2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [20210812_10:07:16][2.020386] 000:PCI_BUS 0000:00:00:00.0偏移量0xe8可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [20210812_10:07:16][2.030802byte:
    000]可能会损坏邻近的 PCI_0210_00_00_000[0x00_000] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [20210812_10:07:16][2.051653] 000:PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW2101C 位
    [20812_10:00:0716:
    000][2.06600:000] D0 D1 D3Hot 支持的 PME#
    [20210812_10:07:16][2.072996] 000:PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [20210812_10:07:16][2.085212] 000:PCI 0000:00:00.0:00[086_00]配置无效
    、[240_00_00] 00_00_00_00_00_00_000812] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [20210812_10:07:16][2.104287] 000:PCI_bus 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [202101C_10:07:16][2.705_0000:000]
    PCI_BUS 0000:01:Busn_res:[bus 01-0f]结束更新为01
    [20210812_10:07:16][2.133899] 000:PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
    [20210812_10:07:16][IRQ 2.14053] 000:pcieport 0000:100[02500:100:100]
    
    68
    [20210812_10:07:16][2.162196] 000:TI-bcdma 485c0100.dma-控制器:通道:24 (bchan:12、tchan:6)
    [20210812_10:07:16][2.173264]:TI-pktdma:6、rchan:6)[202108210_10:t000[200002r000[20000_t000_t0001.t0001.t000]
    
    控制器:t000[207210_t0001.t0001.t000][20t000[t000_t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t000][t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t0001.t000
    2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 8、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
    [20210812_10:
    
    
    07:16][2.2212301] 000:printk:控制台[ttyS2]已启用[20210812_10:07:16][2.217044]:printk:控制台[2.212501001][20210000_10121001]:[t24101210_101210_10_1012100:07]:[240][24024000]:[2402410_101210_000]:[t2410_000]:[2402410_10_000]:[t24101210_10_000][240]:[2402410_10_10_100_10_000]:[t24000]
    [240]:[t24000 快速初始化完成
    [20210812_10:07:16][2.242726] 000:SPI-NOR sp0.0:s28hs512t (65536 KB)
    [20210812_10:07:16][2.242755] 000:7 cmplinepart partitions found on MTD device fc40000.SPI.0[208001012_10:0000.0007100:0x00000007100:0000.0007100:0x0000.000170007100:0x0000.000170007[0x0000.000170007_0007_00017:0000.0000.0007100:0x0000.000170007_000170007_00017:0000.0000.000240001700017:0000.0007_000170001700017000170001700017:0000.0000.0001500015000[0x0000.0000.0000.0000.0000.0002400024000_00017000170001700017000:0000.0001700017000:0000.00017000170001700017000
    
    
    
    "ospi.u-boot"
    [20210812_10:07:16][2.252386] 000:0x000000680000-2106c0000:"ospi.env"
    [20210812_10:07:16][2.253888] 000:0x0000006c0000-root700000:"210i.env.backup"[20210000812_10070:100000[0x000812_100000764:00064_10000017:0001700064:00064:0x000170001700064_1000001700064:00064_0006400:0006400:0006400:0006400:0006400_1000006400000[0x0006400_1000006400_0006400_0006400:0006400_0006400:00064100000]
    
    
    
    
    器件8000f00.MDIO:00、驱动程序 TI DP83867
    [20210812_10:07:16][2.314468] 000:am65-cpsw-Nuss 8000000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00903、cpsw 版本0x6BA804681]:3 cps:00000002 [20650000.000865[20803besw
    
    
    以太网:10650000.000865[20801:07] ALE 表大小512
    [20210812_10:07:16][2.316504] 000:PPS pps0:新 PPS 源 ptp0
    [20210812_10:07:16][2.316969] 000:am65-cpsw-nuss 80000.ethernet:cpver 0x4e8a010c、freq:500000[2.00071210_000:100_mv_0001.000[240]n
    
    :cps:0000.0001.000[240]n:100_000[2407.000_100_0001.000:100_0001.000[240]
    fa10000.sdhci [fa10000.sdhci]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位
    [20210812_10:07:16][2.369100] 000:GPIO-mux mux-controller:2路 mux-controller registered
    [20210812_10:07:16][2.37454545] 000:GPIO_60812_100_64_64_000[20706_100_64_64_64_100][DM64_100_100_64_64_64_0001710_64_64_64_64_64_000][DM64_100_100_100_64_64_64_64_64_64_64_64_000][DMQ24_100_64_64_100_64_64_100_64_64_64_64_64_64_64_64_64_64_000_64_64_000_000_64
    
    
    Probed
    [20210812_10:07:16][2.384279] 000:mmc1:CQHCI 版本5.10
    [20210812_10:07:16][2.428609] 000:mmc1:fa00000.sdhci [fa00000.sdhci]上的 SDHCI 控制器使用 ADMA 64位[20210812_10:2.4999]已
    存在"gdsp:07_100:000"gdsp!
    [20210812_10:07:17][2.431551] 000:hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [20210812_10:07:17][2.434817] 000:ALSA 设备列表:
    [20210812_10:07:17][2.434826] 000:未找到声卡。
    [20210812_10:07:17][2.463330] 000:正在等待根设备 PARTUUID =eb89e20e-02...
    [20210812_10:07:17][2.467179] 000:mmc0:已启用命令队列引擎
    [20210812_10:07:17][2.467198] 000:mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
    [20210812_10:07:17][2.468006] 000:mmc2000
    
    :2410482[mmc0:072102mb:072102mb:076410] mb:240002mb:240008124510[2.410mb:0mb:0mb:0mb:0mb:0002mb:0002mb:0002mb:240002mb:07210mb:0001mb:2410mb:0002mb:07210mb:0002mb:0mb:0001mb:0002mb:0002mb:0002mb
    mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 mib、chardev (240:0)
    [20210812_10:07:17][2.489794] 000:mmc1:新的超高速 SDR104 SDHC
    
    
    卡、位于地址 AAAA [20210P2_10:07:17][2.909794] mc1:100812b](mmc1:240001bl)[20240001bl 1:1002bl 1:1002bl 1:1001bl 1:1001bl 1:1001bl 1:1000001bl 1:mc1:mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1:mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 OPTS:(空)
    [20210812_10:07:17][2.527903] 001:VFS:在设备179:98上安装了根(ext4文件系统)。
    [20210812_10:07:17][2.534122] 001:devmpfs:已安装
    [20210812_10:07:17][2.535261] 001:释放未使用的内核内存:1472K
    [20210812_10:07:17][2.5353535352] 001:运行/sbin/init 作为
    时钟进程[20210812_10:07:07]、在系统构建前[2.759]、系统初始化时间:1。
    [20210812_10:07:17][2.745184] 001:Net:Registered protocol family 10
    [20210812_10:07:17][2.746563] 000:带 IPv6的段路由
    [20210812_10:07:17][2.766823] 001:systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor -smack +sysvinit +utmp -lIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=405)[202101210_m64]
    :m64:401]架构:m64:401]
    [20210812_10:07:17]
    [20210812_10:07:17]欢迎来到 Arago 2020.09!
    [20210812_10:07:17]
    [20210812_10:07:17][2.823794] 001:systemd[1]:将主机名设置为 。
    [20210812_10:07:17][3.180633] 001:systemd[1]:/lib/systemd/system/startwlan.service:7:"服务"部分中的未知密钥名称"之后"、忽略。
    [20210812_10:07:17][确定[3.37363636] 001:随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [20210812_10:07:17]]创建了 slice system-Getty.slice。
    [20210812_10:07:17][3.373PF] 001:systemd[1]:系统防火墙组不支持本地防火墙/Getstlwitty。
    [20210812_10:07:17][3.374014] 001:systemd[1]:(此警告仅针对使用 IP 防火墙的第一个设备显示。)
    [20210812_10:07:17][3.378305] 000:systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [20210812_10:07:17][3.413945] 001:random read (16字节读取)
    [20210slice slice_10:07:17][ OK ][3.3x8121:000]
    系统
    已创建的系统:24000[random:random:random 读(16字节未初始化)[20812608121:0001:0001:200001:0001:0001:0001:200001:0001:0001[208120001:0001:000]
    
    [20210812_10:07:18][3.446763] 000:systemd[1]:创建的层系统系统系统日志\x2dng.slice。
    [20210812_10:07:18][OK ]创建的层用户和会话层[3.469507] 000:systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [20210812_10:07:18]。
    [20210812_10:07:18][确定]已启动派单密码 鈥s 至[3.493524] 001:systemd[1]:已启动向控制台目录监视派单密码请求。
    [20210812_10:07:18]控制台目录监视。
    [20210812_10:07:18][确定]开始转发密码 R鈥ests t[3.517487] 000:systemd[1]:开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [20210812_10:07:18]o Wall Directory Watch。
    [20210812_10:07:18][确定]已到达目标路径。
    [20210812_10:07:18][3.541346] 001:systemd[1]:已达到目标路径。
    [20210812_10:07:18][确定]已到达目标远程文件系统3.553138] 001:systemd[1]:已到达目标远程文件系统。
    [20210812_10:07:18][0m。
    [20210812_10:07:18][确定]达到目标层。
    [20210812_10:07:18][3.577147] 000:systemd[1]:已达到目标层面。
    [20210812_10:07:18][确定]已达到目标交换。
    [20210812_10:07:18][3.589155] 001:systemd[1]:已达到目标交换。
    [20210812_10:07:18][确定]侦听 RPCbind Server Activati[3.602317] 000:systemd[1]:侦听 RPCbind Server 激活套接字。
    [20210812_10:07:18]插座。
    [20210812_10:07:18][3.625146] 000:systemd[1]:已达到目标 RPC 端口映射器。
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18][确定]侦听处理内核转储 Sock[3.657175] 001:systemd[1]:侦听处理内核转储套接。
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18][确定]侦听 initctl 兼容性 N[3.681512] 000:systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名为管道。
    [20210812_10:07:18] Amed Pipe。
    [20210812_10:07:18][3.716198] 001:systemd[1]:条件检查导致日志审计套接字被跳过。
    [20210812_10:07:18][3.717378] 001:systemd[1]:收听期刊插座(/dev/log)。
    [20210812_10:07:18][确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [20210812_10:07:18][确定]收听日志插座。
    [20210812_10:07:18][3.749902] 000:systemd[1]:侦听日志套接字。
    [20210812_10:07:18][确定]侦听网络服务 Netlink[3.762494] 000:systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [20210812_10:07:18]插座。
    [20210812_10:07:18][确定]侦听 udev 控制套接字[3.785928] 000:systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [20210812_10:07:18]。
    [20210812_10:07:18][确定]侦听 udev 内核套接字。[3.8095] 000:systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18] 正在安装大页面文件系统...
    [20210812_10:07:18][3.838816] 000:systemd[1]:安装大页面文件系统...
    [20210812_10:07:18][3.856695] 000:systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [20210812_10:07:18] 正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [20210812_10:07:18] 正在安装内核调试文件系统...
    [20210812_10:07:18][3.882691] 000:systemd[1]:安装内核调试文件系统...
    [20210812_10:07:18] 正在安装临时目录(/tmp)...
    [20210812_10:07:18][3.902920] 001:systemd[1]:安装临时目录(/tmp)...
    [20210812_10:07:18] 正在启动为当前 kernel[3.921755]创建 st鈥des 列表000:systemd[1]:正在为当前内核创建静态设备节点列表...
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18][确定]启动硬件 RNG 熵收集[3.958721] 001:systemd[1]:启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [20210812_10:07:18]后台程序。
    [20210812_10:07:18] [3.987292] 000:systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
    [20210812_10:07:18]正在启动 RPC 绑定...
    [20210812_10:07:18][4.002359] 000:systemd[1]:条件检查导致跳过根设备上的文件系统检查。
    [20210812_10:07:18] [4.020301] 000:systemd[1]:正在启动日志服务...
    [20210812_10:07:18]正在启动日志服务...
    [20210812_10:07:18] 正在启动加载内核模块...[4.053770] 000:systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18] 正在启动重新装载根和内核文件系统...[4.094918] 000:systemd[1]:正在启动重新装载根和内核文件系统...
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18][4.119265] 000:cryptodev:加载树外模块会影响内核。
    [20210812_10:07:18] 正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [20210812_10:07:18][4.136915] 000:加密开发:加载了驱动程序1.10。
    [20210812_10:07:18][4.138643] 000:systemd[1]:正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [20210812_10:07:18][4.199610] 001:ext4-fs (mmcblk1p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [20210812_10:07:18][确定]已启动 RPC 绑定。[ 4.239413] 000:systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18][4.258406] 000:systemd[1]:安装的巨型页面文件系统。
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18][4.271571] 000:systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [20210812_10:07:18][确定]已安装 POSIX 消息队列文件系统。
    [20210812_10:07:18][确定]已安装内核调试文件系统[4.302068] 000:systemd[1]:已安装内核调试文件系统。
    [20210812_10:07:18]。
    [20210812_10:07:18][确定]安装的临时目录(/tmp) 4.334208] 000:systemd[1]:安装的临时目录(/tmp)。
    [20210812_10:07:18]0m。
    [20210812_10:07:18][确定]已开始创建 sta鈥nodes [4.36423] 000:systemd[1]:已开始创建当前内核的静态设备节点列表。
    [20210812_10:07:18]。
    [20210812_10:07:18][确定]已启动日记帐服务。[4.394549] 000:systemd[1]:已启动日记帐服务。
    [20210812_10:07:18]
    [20210812_10:07:18][确定]已开始加载内核模块。
    [20210812_10:07:19][确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [20210812_10:07:19] 正在安装内核配置文件系统...
    [20210812_10:07:19] 正在开始将日志刷新到持久存储...
    [20210812_10:07:19] 正在开始应用内核变量...
    [20210812_10:07:19][4.538228] 000:systemd-journale[176]:已收到刷新运行时日志的客户端请求。
    [20210812_10:07:19] 正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [20210812_10:07:19][确定]已安装内核配置文件系统。
    [20210812_10:07:19][确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [20210812_10:07:19][确定]已开始应用内核变量。
    [20210812_10:07:19][确定]已在/dev/tev.
    [20210812_10:07:19][确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    [20210812_10:07:19] 安装/media/ram...
    [20210812_10:07:19] 安装/var/volatile...
    [20210812_10:07:19] 正在启动 udev 内核设备管理器...
    [20210812_10:07:19][确定]安装了/media/ram.
    [20210812_10:07:19][确定]安装了/var/volatile.
    [20210812_10:07:19] 正在启动加载/保存随机种子...
    [20210812_10:07:19][确定]已达到目标本地文件系统。
    [20210812_10:07:19] 正在开始创建易失性文件和目录...
    [20210812_10:07:19][确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [20210812_10:07:19] 正在启动网络时间同步...
    [20210812_10:07:20] 正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [20210812_10:07:20][确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [20210812_10:07:20][确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [20210812_10:07:20][确定]启动 udev 冷插拔所有设备。
    [20210812_10:07:21][确定]已开始网络时间同步。
    [20210812_10:07:21][确定]已达到目标系统初始化。
    [20210812_10:07:21][确定]开始每日清理临时目录。
    [20210812_10:07:21][OK ]已达到目标系统时间设置。
    [20210812_10:07:21][确定]已同步达到目标系统时间。
    [20210812_10:07:21][OK ]开始每日轮转日志文件。
    [20210812_10:07:21][确定]达到目标计时器。
    [20210812_10:07:21][确定]收听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [20210812_10:07:21][OK ]正在收听 D-Bus 系统消息总线插座。
    [20210812_10:07:21][OK ]正在收听 dropbear.socket。
    [20210812_10:07:21][OK ]已达到目标插座。
    [20210812_10:07:21][确定]已达到目标基本系统。
    [20210812_10:07:21][确定]启动了作业假脱机工具。
    [20210812_10:07:21][OK ]启动了周期性命令调度程序。
    [20210812_10:07:21][OK ]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [20210812_10:07:21] 正在启动以太网桥接器过滤表...
    [20210812_10:07:21] 正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [20210812_10:07:21] 正在启动 IPv6数据包过滤框架...
    [20210812_10:07:21] 正在启动 IPv4数据包过滤框架...
    [20210812_10:07:21][OK ]启动了 irqbalance 守护程序。
    [20210812_10:07:21] 正在通过 kexec...开始重新引导和转储 vmcore
    [20210812_10:07:21][7.312892] 001:随机:crng 初始化完成
    [20210812_10:07:21][7.3129101] 001:随机:7个 urandom 警告由于差评而丢失
    [20210812_10:07:21] 正在启动矩阵 GUI...
    [20210812_10:07:21] 从 startwlan 开始...
    [20210812_10:07:21] 正在启动系统记录器守护程序"默认"实例...
    [20210812_10:07:22] 正在启动登录服务...
    [20210812_10:07:22] 正在启动 telnetd.service……
    [20210812_10:07:22][7.778404] 001:cfg80211:为监管数据库加载已编译的 X.509证书
    [20210812_10:07:22][OK ]启动加载/保存随机种子。
    [20210812_10:07:22][确定]启动系统记录器守护程序“默认”实例。
    [20210812_10:07:22][确定]已启动以太网桥接器过滤表。
    [20210812_10:07:22][确定]启动 IPv6数据包过滤框架。
    [20210812_10:07:22][7.847114] 000:cfg80211:已加载 X.509证书'shee:00b28ddf47aef9cea7'
    [20210812_10:07:22][确定]已启动 IPv4数据包过滤框架。
    [20210812_10:07:22][确定]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [20210812_10:07:22][确定]启动了矩阵 GUI。
    [20210812_10:07:22][确定]启动 telnetd.service。
    [20210812_10:07:22][确定]启动 startwlan。
    [20210812_10:07:22][确定]已到达目标网络(预)。
    [20210812_10:07:22] 正在启动 syslog.service ...
    [20210812_10:07:22] 正在启动网络服务...
    [20210812_10:07:23][确定]启动 syslog.service。
    [20210812_10:07:23][确定]启动网络服务。
    [20210812_10:07:23] 正在开始等待网络配置...
    [20210812_10:07:23] 正在开始网络名称解析...
    [20210812_10:07:23][确定]启动登录服务。
    [20210812_10:07:23][9.164306] startwlan.sh[285]:添加 wlan1接口
    [20210812_10:07:23][9.221830] startwlan.sh[287]:命令失败:无此类文件或目录(-2)
    [20210288_10:07[2024824][2024824:2481] starlan:2481224:29824][2024:2481224:07:202481224][start:202481224:24:2481224][start:202481224:24:2481224:24][start:2481281224][start:2024:24:24:2481281224:24][start:2024:24:2481224:24][start:2481281224:24:24:24][start:24:2481224:24:2024:07] starlan]/usr/share/wl18xx/hostapd.conf
    
    
    nl80211:deinit ifname=wlan1 disable_11b_RATEs=0
    [20210812_10:07:24][9.454147] startwlan.sh[288]:无法读取接口 wlan1标志:无此类设备
    [20210nl812_10:07:24][9.45499] startwlan.sh[288]:驱动程序初始化失败。
    [20210812_10:07:24][9.455614] startwlan.sh[288]:WLAN1:接口状态未初始化->已禁用
    [20210812_10:07:24][9.456362] startwlan.sh[288]:WLAN1:AP 禁用
    [20210lan_10:07:24][2021024][starlan_starlan1][20248128122024] star_started hostb[2024812_w_started resolation:2024][20210248122024][2024] star_wlan1:20248128122024]:2028812_hostb_w_hostb_hostb_wlan1:2024][20288122024]:2024:2024:20248.
    
    
    [20210812_10:07:24][确定]已到达目标网络。
    [20210812_10:07:24][确定]已达到目标主机和网络名称查找。
    [20210812_10:07:24][10.017983] 001:93xx46 spi1.0:16位 EEPROM
    [20210812_10:07:24] 正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [20210812_10:07:24] 正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    [20210812_10:07:24][确定]已启动 NFS 状态监视器以锁定 NFSv3。
    [20210812_10:07:24][10.238300] 000:平台780000.r5f:为 Remoteproc 模式配置的 R5F
    [20210812_10:07:24] [10.238564] 000:Platform 78000000.r5f:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a0000000
    [20210812_10:07:24]正在启动简单网络 Ma鈥nt 协议(SNMP) Daemon [10.239290]000:Remoteproc remoteproc 0:78000000.r5f 可用
    [20210812_10:07:24]....
    [20210812_10:07:24][10.244594] 000:remoteproc remoteproc0:加电780000.r5f
    [20210812_10:07:24][10.244621] 000:remoteproc remoteproc0:启动固件映像 am64-main_r5f0_0-FW、大小867812_10:07[10.24:100000]
    [2078000:10024:r10007_07:20430r10024:10024][r10007_07:10024:10007:10007:10024] 000
    :r10024:r10024:r10024:07:r100r10007_07[r10024:10007:07:10024]@
    
    remote000000 remoteproc1:加电78200000.r5f
    [20210812_10:07:24][10.299772] 000:remoteproc1:启动固件映像 am64-main-r5f0_1-fw、大小117792
    [20210812_10:07:25][10.315267]:启动固件映像 r64f_r5f_r100000[07_r100_r08524]:r100r0451r0_r100_r0451]:r100r0451rf
    @
    :r100r0451rf:r100rf:r0451rf:r100r100rf:r0451r100rf:rf:r0451r2007_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_ 使用引导地址= 0x0
    [20210812_10:07:25][10.322514] 000:remoteproc1#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a1000000
    [20210812_10:07:25][10.433771]:virtexce_bus 024[r100000_remote_remote_r10007:r100000:r100000[20210812_remote_remote_remote_remote_bule80]: r10000:07:07:07:07:r100000[r10000:r100000:r100000_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_bule8024:07:07:07:07:07:07:07:
    
    
    正在启动允许用户会话...
    [20210812_10:07:25][10.434069] 000:virtio_rp812_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [20210812_10:07:25][10.569565] 000:rptio_rp812_bus virtio1:210msg host [20210812_tex_10:07_remoti200007_remoti2007:100][10.569565] 000
    :r1[10.570strast_remoti_remoti_remoti_remoti100:100:07_remoti_remoti20576100] 000[10.07_remoti_remoti_remoti_remoti2007:100:100:100]r:r1[10.07_remoti_remoti_remoti2007:100:100:100:
    
    创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [20210812_10:07:25][10.672924] 000:platform 78400000 r5f:为 Remoteproc 模式配置 R5F
    [20210812_10:07:25][10.684093] 000:platform 78400000 r5f:assigned reserved memory node r5100bt r100_10:07[ftdma][10.684093] 000@
    :started vdsp dmak:v100_dmak:v025]
    [20210812_10:07:25][10.935834] 000:remoteproc remoteproc2:78400000 r5f 可用
    [20210812_10:07:25][10.947201] 000:remoteproc remotepproc2:加电78400000 r5f
    [21020812_10:07_100:1006.00812]
    
    @m:r1005rf:100r 100r 100r 100r f:100r 10000812v:100r f:100r 100r 100r 100r f:100r 100r f:100r 100r 100r f:100r 100r 100r f:100r 100r f rf:100r 100r 100r f:100r f rf:100r 100r 100r f rf rf rf:100r f:100r 100r 100r f:100r f:100r 100r f:100r 100r 100r f:100r 100r f:100r 100r 100r 100r 100r 100r f:100r 100r 100r f:100r
    platform 78400000.r5f:使用引导地址= 0x0来引导 R5F 内核
    [20210812_10:07:25][11.005961] 000:remoteproc2#vdev0buffer:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a2000000
    [20210812_10:07:25][11.065002]
    
    :remote1002]:r100108510851001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.te1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.r1001.te
    Platform 78600000.r5f:使用引导地址= 0x0来引导 R5F 内核
    [20210812_10:07:25][11.121210] 001:proproc3#vdev0buffer:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a3000000
    [20210812_10:07:25] msg[11.13955991]:remote_remoti2078000[r2007_remoti_remoti_remoti2078002]
    :remoti20072[r100_remoti_remoti2007:2007:2007:0725]
    
    virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [20210812_10:07:25][11.191531] 001:virtio_rpmsg_bus virtio3:rprprphost is online
    [20210msg_10:07:25][11.191655] 000:11.1007_remoti_v1007[r_remote_remoti1001]:remoti_remoti1004[2007_remote_remoti1001]:remoti_remoti_remoti1001][2085_remoti1001]:remoti_remoti_remoti1001]:remoti_remoti_remoti_mg3:v1001]:remoti1001]:remoti1004[
    
    远程处理器78600000。r5f 现已启动
    [20210812_10:07:25][确定]已启动启用并配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [20210812_10:07:26][确定]已开始允许用户会话。
    [20210812_10:07:26
    [20210812_10:07:26
    [20210812_10:07:26]注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    [20210812_10:07:26] Autoconf
    [20210812_10:07:26] Bash
    [20210812_10:07:26] BC
    [20210812_10:07:26] binutils
    [20210812_10:07:26] CIFS-utils
    [20210812_10:07:26] coreutils-stdbuf
    [20210812_10:07:26] coreutils
    [20210812_10:07:26] cpio
    [20210812_10:07:26] CPP-symLinks
    [20210812_10:07:26] CPP
    [20210812_10:07:26] dosfstools
    [20210812_10:07:26] elfutils
    [20210812_10:07:26] G++-symLinks
    [20210812_10:07:26] G++
    [20210812_10:07:26] Gawk
    [20210812_10:07:26] GCC-symLinks
    [20210812_10:07:26] GCC
    [20210812_10:07:26] Gdb
    [20210812_10:07:26] GDBserver
    [20210812_10:07:26] gettext
    [20210812_10:07:26] gstreamer1.0-libav
    [20210812_10:07:26] gzip
    [20210812_10:07:26] 更少
    [20210812_10:07:26] libasm1
    [20210812_10:07:26] libbfd
    [20210812_10:07:26] libdw1
    [20210812_10:07:26] libelf1
    [20210812_10:07:26] libgdbm-COMPAT4
    [20210812_10:07:26] libgdbm6
    [20210812_10:07:26] libgettextlib
    [20210812_10:07:26] libgettextsrc
    [20210812_10:07:26] libgmp10
    [20210812_10:07:26] libidn2-0
    [20210812_10:07:26] libmpc3
    [20210812_10:07:26] libmpfr6
    [20210812_10:07:26] libreadline8
    [20210812_10:07:26] libistring2
    [20210812_10:07:26] M4
    [20210812_10:07:26] 制造
    [20210812_10:07:26] 网特[20210812_10
    :07:26] parted
    [20210812_10:07:26] tar
    [20210812_10:07:26] 哪个
    [20210812_10:07:26]
    [20210812_10:07:26]如果您不想分发 GPLv3组件、请
    在分发之前删除[20210812_10:07:26]上述软件包。 这可以使用
    [20210812_10:07:26] opkg remove 命令来完成。 即:
    [20210812_10:07:26] opkg 删除 
    [20210812_10:07:26]其中 是上面列表中打印的名称
    [20210812_10:07:26]
    [20210812_10:07:26]注意:如果软件包与另一个软件包相关、您
    可以[20210812_10:07:26] 将通知相关软件包。 您应该
    [20210812_10:07:26] 使用--force-remove-of dependent-packages 选项到
    [20210812_10:07:26] 同时也删除相关软件包
    [20210812_10:07:26]*************
    [20210812_10:07:26
    [20210812_10:07:26][确定]启动简单网络 Man鈥ment 协议(SNMP)守护程序..
    [20210812_10:07:26][确定]启动了 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [20210812_10:07:26][11.542752] startwlan.sh[361]:ifconfig:sIOCSIFADDR:无此类设备
    [20210812_10:07:26][确定]已开始打印有关 GPLv3软件包的通知。
    [20210812_10:07:26][确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [20210812_10:07:26][确定]在 ttyS1上启动串行 Getty。
    [20210812_10:07:26][确定]在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [20210812_10:07:26][确定]达到目标登录提示。
    [20210812_10:07:26] 正在开始同步系统和硬件时钟...
    [20210812_10:07:26][失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    [20210812_10:07:26]有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [20000000 210812_10:07:26][12.206059] 000:TI DP83869 0.1:03:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83869](MII_BUS:phy_addr=0.1:03、IRQ=POLL)
    [202108210dr_10:07:26][12.20359]:amuss DP65_10088064_07_100_100_100_100_10080
    
    
    :1008010[TMDS100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_0008_0008_100_100_100_100_100_0008_100_100_0008_100_100_100_100_100_0008_100_100_100_0008_100_100_100_100_0008_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_0008_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_100_ 链路启动- 1Gbps/全速-流控关闭
    [20210812_10:07:30][16.285967] 001:IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):ETH1:链路就绪
    [20210812_10:07:31][16.797986]:am65-Nuss 812101Gbps:07_100b_:100101210_100_10_e_:[207210_eV_:10_07_10_100_100_10_07_10010_1001]
    :[ET_100_10010_100_10_10_100_10_07_10_10010_10_10010_e_:[ET_100_100_100_10_10_07_10_10_10_eV_:100_100_100_100
    
    _________ _ _
    [20210812_10:07:32]|_|_|__________|_|____|_
    [20210812_10:07:32]| |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|[20210812_10
    :07:32]|_|_|_|_|_,|_|||||||||||_|_|_|_|_|_|_|_|_|[20210812_10
    :07:32] |__| |__|
    [20210812_10:07:32]
    [20210812_10:07:32]Arago Project http://arago-project.org am64xx-EVM ttyS2
    [20210812_10:07:32]
    [20210812_10:07:32]Arago 2021020.09 am64xx-EVM ttyS2
    [20210281_10:07:32][20210812_102rm
    f400000.usb:
    :07_20000812[2007:20000812_10_07:20000812][202407:07:202407:07:2007:07:2007:2007:2064xx] EVM
    
    :07:20281b3 [202407:07:07:20000812_100_100_100_10][2007:07:07:07:202407:2064xx][202407:07:07:202407:2007:2007 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供引导日志、我在第一次查看日志时没有看到任何问题。

    此内核是否通过 TI-SDK 中的预构建二进制文件在电路板上运行?

    您正在使用这些 TI EVM 吗?  

    您是否能够运行文章前面提到的 iperf3?

    iperf3 -u -t 0 -b 100m -c 192.168.1.105 -l 1400 -p 5201

    您看到看门狗超时的频率是多少?

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 iperf 测试将生成看门狗超时

    运行 iperf3测试,客户机打印该测试

    root@am64xx-EVM:~

    root@am64xx-EVM:~
    root@am64xx-EVM:~#[2961.628347] 001:无法处理虚拟地址003a3c1ce9435d53的内核分页请求
    [2961.636749] 001:MEM 中止信息:
    [2961.639979] 001: ESR = 0x96000004
    [2961.643470] 001: EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
    [2961.649212] 001: 设置= 0、FNV = 0
    [2961.652697] 001: EA = 0、S1PTW = 0
    [2961.656259] 001:数据中止信息:
    [2961.659568] 001: ISV = 0、ISS = 0x00000004
    [2961.663833] 001: CM = 0、WNR = 0
    [2961.667230] 001:用户和内核地址范围之间的[003a3c1ce9435d53]地址
    [2961.674791] 001:内部错误:Oops:96000004 [#1] preemp_RT SMP
    [2961.681043] 001:链接的模块:
    [2961.684519] 001: xfrm_user
    [2961.687303] 001: xfrm_algo
    [2961.690086] 001: SHA512_generic
    [2961.693302] 001: SHA512_ARM64
    [2961.696345] 001: MD5
    [2961.698609] 001: DES_generic
    [2961.701566] 001: libdes
    [2961.704087] 001: CBC
    [2961.706348] 001: rpmsg_char
    [2961.709217] 001: cdns3.
    [2961.711652] 001: 角色
    [2961.714087] 001: UDC_CORE
    [2961.716781] 001: USB_common
    [2961.719649] 001: crct10dif_ce
    [2961.722690] 001: PCI_endpoint_test
    [2961.726164] 001: cdns3_ti
    [2961.728858] 001: TI_K3_R5_remoteproc
    [2961.732505] 001: virtio_rpmsg_BUS
    [2961.735893] 001: iptable_NAT
    [2961.738848] 001: XT_masquerade
    [2961.741975] 001: NF_NAT
    [2961.744496] 001: NF_CONNTRACK
    [2961.747539] 001: NF_desfrag_ipv6
    [2961.750754] 001: NP_defrag_IPv4
    [2961.753968] 001: libcrc32c
    [2961.756749] 001: IP_Tables
    [2961.759529] 001: x_tables
    [2961.762224] 001: EEPROM_93xx46
    [2961.765351] 001: wlcore_SDIO
    [2961.768305] 001: wl18xx
    [2961.770825] 001: Wlcore
    [2961.773347] 001: mac80211
    [2961.776040] 001: cfg80211
    [2961.778734] 001: rfkill
    [2961.781255] 001: librc4.
    [2961.783863] 001: Sch FQ_CODEL
    [2961.786906] 001: Jailhouse (O)
    [2961.789946] 001: cryptodev (O)
    [2961.792988] 001: IPv6
    [2961.795334] 001:
    [2961.797253] 001:CPU:1 PID:903 Comm:rpmsg_json 被污染:g      o   5.4.106-rt54-g519667b0d8 #1
    [2961.806802] 001:硬件名称:德州仪器(TI) AM642 EVM (DT)
    [2961.81271] 001:Pstate:40000005 (nZcv daif -PAN -UAO)
    [2961.818001] 001:PC:MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.822706] 001:LR:MODULE_PTO+0x10/0x20
    [2961.826790] 001:SP:ff80001162bd30
    [2961.830523] 001:X29:ff80001162bd30
    [2961.83445] 001:X28:ff000079818000
    [2961.838167] 001:
    [2961.840081] 001:X27:0000000000000000
    [2961.843901] 001:X26:0000000000000000
    [2961.847721] 001:
    [2961.849636] 001:X25:0000000056000000
    [2961.853458] 001:x24:ff000073ff3a50
    [2961.857280] 001:
    [2961.859195] 001:X23:ff00007a476020
    [2961.863016] 001:x22:0000000000000008
    [2961.866836] 001:
    [2961.868751] 001:X21:ff00006fb9f040
    [2961.872572] 001:X20:0000000e001f
    [2961.876392] 001:
    [2961.878307] 001:X19:133a3c1ce9435a5b
    [2961.882128] 001:X18:0000000000000000
    [2961.885949] 001:
    [2961.887863] 001:X17:0000000000000000
    [2961.891684] 001:x16:0000000000000000
    [2961.895504] 001:
    [2961.897417] 001:X15:000000000000
    [2961.901237] 001:X14:0000000000000000
    [2961.905059] 001:
    [2961.906972] 001:X13:0000000000000000
    [2961.910792] 001:x12:000000000000
    [2961.914613] 001:
    [2961.916528] 001:X11:ff80001162bc88
    [2961.920348] 001:X10:0000000000000002
    [2961.924169] 001:
    [2961.926083] 001:X9:0000000000000000
    [2961.929903] 001:x8:00000000000000000000
    [2961.933725] 001:
    [2961.935639] 001:x7:0000000000000001
    [2961.939460] 001:X6:00001172569b
    [2961.943282] 001:
    [2961.945195] 001:X5:0000000000000001
    [2961.949015] 001:x4:ff0000747f9368
    [2961.952836] 001:
    [2961.954750] 001:X3:000000001172569b
    [2961.958570] 001:X2:ff000079818000
    [2961.962392] 001:
    [2961.964305] 001:X1:0000000000000001
    [2961.968125] 001:x0:133a3c1ce9435a5b
    [2961.971945] 001:
    [2961.973860] 001:调用跟踪:
    [2961.976729] 001: MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.981074] 001: cdev_put。part.0+0x1c/0x28
    [2961.985248] 001: CDEV_PLOT+0x10/0x20
    [2961.988812] 001: __fput + 0x1F4/0x228
    [2961.992375] 001: __fput + 0xc/0x18
    [2961.995852] 001: Task_Work_run+0x80/0x130
    [2961.999939] 001: Do_notify_resume+0x200/0x6b0
    [2962.004372] 001: Work_PEND+0x8/0x10
    [2962.008204] 001:代码:d5384102 b9401841 11000421 b9001841 (b942f804)
    [2962.014718] 001:--[结束跟踪0000000000000002 ]---
    [2962.019796] 001:注意:rpmsg_json[903]使用 preemp_count 1退出
    [2961.628347] 001:无法处理虚拟地址003a3c1ce9435d53的内核分页请求
    [2961.636749] 001:MEM 中止信息:
    [2961.639979] 001: ESR = 0x96000004
    [2961.643470] 001: EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
    [2961.649212] 001: 设置= 0、FNV = 0
    [2961.652697] 001: EA = 0、S1PTW = 0
    [2961.656259] 001:数据中止信息:
    [2961.659568] 001: ISV = 0、ISS = 0x00000004
    [2961.663833] 001: CM = 0、WNR = 0
    [2961.667230] 001:用户和内核地址范围之间的[003a3c1ce9435d53]地址
    [2961.674791] 001:内部错误:Oops:96000004 [#1] preemp_RT SMP
    [2961.684517] 001:链接的模块:xfrm_user xfrm_algo SHA512_generic SHA512_ARM64 MD5 DES_generic libdes CBC rpmsg_char cdns3角色 UDC_CORE USB_common cr10dif_ce PCI_test ntio ti_k3_cru_prue_prefrg_ipv6_r_crf ctrade ipv6_r_cr_crf 80nf tor_crf tor_g_rf cr iptor_r_r_rf ctrade iptor_r_r_r_mac v6_r_rf
    [2961.797253] 001:CPU:1 PID:903 Comm:rpmsg_json 被污染:g      o   5.4.106-rt54-g519667b0d8 #1
    [2961.806802] 001:硬件名称:德州仪器(TI) AM642 EVM (DT)
    [2961.81271] 001:Pstate:40000005 (nZcv daif -PAN -UAO)
    [2961.818001] 001:PC:MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.822706] 001:LR:MODULE_PTO+0x10/0x20
    [2961.826790] 001:SP:ff80001162bd30
    [2961.834344] 001:X29:ff80001162bd30 x28:ff000079818000
    [2961.843901] 001:X27:000000000000 x26:0000000000000000
    [2961.853458] 001:X25:0000566000000 x24:ff000073ff3a50
    [2961.863016] 001:X23:ff00007a476020 x22:0000000000000008
    [2961.872571] 001:X21:ff00006fb9f040 x20:0000000e001f
    [2961.882127] 001:X19:133a3c1ce9435a5b x18:0000000000000000
    [2961.891683] 001:X17:000000000000 x16:0000000000000000
    [2961.901237] 001:X15:000000000000 x14:0000000000000000
    [2961.910792] 001:X13:000000000000 x12:0000000000000000
    [2961.920348] 001:X11:ff80001162bc88 x10:0000000000000002
    [2961.929903] 001:X9:0000000000000000 x8:00000000000000000000
    [2961.939460] 001:x7:0000000000000001 x6:00001172569b
    [2961.949015] 001:X5:0000000000000001 x4:ff0000747f9368
    [2961.958570] 001:X3:000000001172569b x2:ff000079818000
    [2961.968125] 001:X1:0000000000000001 x0:133a3c1ce9435a5b
    [2961.973860] 001:调用跟踪:
    [2961.976729] 001: MODULE_PUT.PART.0+0x10/0xb0
    [2961.981074] 001: cdev_put。part.0+0x1c/0x28
    [2961.985248] 001: CDEV_PLOT+0x10/0x20
    [2961.988812] 001: __fput + 0x1F4/0x228
    [2961.992375] 001: __fput + 0xc/0x18
    [2961.995852] 001: Task_Work_run+0x80/0x130
    [2961.999939] 001: Do_notify_resume+0x200/0x6b0
    [2962.004372] 001: Work_PEND+0x8/0x10
    [2962.008204] 001:代码:d5384102 b9401841 11000421 b9001841 (b942f804)
    [2962.014718] 001:--[结束跟踪0000000000000002 ]---

    [2962.019796] 001:注意:rpmsg_json[903]使用 preemp_count 1退出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您描述该序列。 我将与开发团队讨论、这可能需要几天的时间。 我将在下周报告。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上周、AM64x 发布了 SDK。 您是否会尝试使用最新的8.0 SDK 进行相同的测试、并查看是否仍然遇到相同的问题?

    这是 Linux SDK 的下载链接。

    此致、

    Schuyler