This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:USB VBUS 连接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024942/am6548-usb-vbus-connection

器件型号:AM6548

数据表中介绍了 USBn_VBUS 输入的设计指南。

在所有情况下都应遵循该准则吗?

在我们客户的电路板上、USB 主机 USB0仅向 VBUS 提供5V 电压、无需电力输送。 5V VBUS 电压通过82kΩ Ω(0.5%)和20.5kΩ Ω(0.5%)电阻分压器和 USB0_VBUS 的输入分压为1V。 此外、由于始终连接固定 USB 器件(显示单元)、因此不使用齐纳二极管。

是否允许其 VBUS 连接?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议遵循数据手册中提供的电路、因为该电路适用于所有情况。  如果要针对客户特定设计更改电路、请确保不超过引脚的电压范围/限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢你的答复。

    由于电路板上的典型 VBUS 电压从未超过5V、因此分压的 VBUS 电压绝不会超过 USBn_VBUS 引脚的电压范围/限制。

    我担心分压后的 VBUS 电压过低。

    为了检测 USBn_VBUS 引脚上的有效电压、分压后的 VBUS 电压需要为多少伏? 是否超过1V?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于5V 或更低的 VBUS 范围...我建议使用与基准电路相同的分频器(23.3k 和76.8k)。  齐纳和16K 电阻器电路将较高电压"削波"为5V (在您的情况下不需要)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert - San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke