This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:Keystone 2 SOC 中的 DSP 复位

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1026178/66ak2g12-dsp-reset-in-keystone-2-soc

器件型号:66AK2G12

您好!

在音频管理板的项目中、我们有 FPGA 和 SOC 66AK2G12ABYT100。

音频指标+编解码器接口和电路板的主器件是 FPGA。

SOC 使用内部 DSP 增加了复杂音频操作的价值。 根本不使用 ARM。

 

我们有一种场景、即使 SOC 出现故障、我们也希望支持音频管理。

故障可能是内存突然读取/写入、程序错误等

指示是 FPGA 和 SOC 之间的看门狗、用于跳转和指示故障。 但不允许看门狗仅允许用户执行复位。

 

在这种故障状态下、所有 SOC 接口都将被忽略–不会影响 FPGA 的音频路由。

脱离此故障状态的方法是通过 FPGA 通过电路板外部的信号来复位 CPU。

 

我的考虑因素是:

在 CPU 出现故障期间,我会考虑以下几点:

  • 使用 LRESETn (引脚 V2)将 DSP 仅置于复位状态(长时间)、直到 DSP 被 FPGA 从复位状态中退出。
  • 使用 RESETFULLn (pinW2)将 SOC 完成复位(长时间)、直到 SOC 退出复位。

 

由于 FPGA 和 SOC 之间存在大量信号(TDM、MCASP McBSP、GPMC 本地总线 SPI)、因此在复位期间可能会发生竞争(上述任何类型)、我倾向于选择选项1。

问题:

  • 1)是否可以长时间(小时或更长时间)将器件复位(任何类型)?
  • 2) 2) LRESETn (引脚 V2)是否对 SOC 器件的引脚有影响、从而不会引起外部信号争用?
  • 您对如何实施手动看门狗有其他建议吗?

 

谢谢

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avner、长时间保持器件复位不会出现问题。  LRESET 将只复位 DSP 内核。  存储器、DMA 和外设仍然处于活动状态。  有关不同复位的说明、请参阅 TRM 中的表5-499。  我想您要使用的是 PORz/RESETFULLn 信号。  这将重置整个器件、您可以通过检查数据表表表表4-1中的焊球重置状态列来了解每个引脚在复位激活时的状态。  退出复位后、器件将经历冷启动、这可能是您希望 SoC 故障导致的结果。  有关此类复位的更详细说明、请参阅 TRM 的第5.3.2节。

    此致、

    James