This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:实现工业以太网协议

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TLK105L, TLK106L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024964/am6442-industrial-ethernet-protocols-implementation

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: TMDS64GPEVMDP83869TLK105LTLK106L

您好!

我们计划在设计中使用 Sitara 系列的 AM6442处理器、该处理器应支持1G 以太网和不同的工业以太网协议、例如以太网 I/P、Ether CAT、Profinet 等 我从  该链接中获取了一些有关这方面的文档。 在这些文档中、 建议使用10/100以太网 PHY DP83822来实现这些协议。 我们为 AM64x 系列 TMDS64GPEVM 购买了评估板。 该设计中使用的 PHY 是 DP83869HMRGZT、它支持1G 以太网。 那么、是否可以使用此 PHY 实现上述协议、还是需要 DP83822? 是否可以使用评估板测试这些协议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biju、您好!

    两个 PHY 都可以支持 MCU+ SDK 中启用的工业协议。 如您所述、DP83822是10/100Mbps、因此适用于100M 工业协议。 TI EVM 使用 DP83869、因为除了10/100Mbps 之外、它还支持1G、从而使我们能够进行其他功能测试。

    BTW、您能告诉我们、建议在文档中使用 DP83822的哪个位置?

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    感谢您确认这一点。 我还有一个问题、Sitara 系列处理器是否真正依赖于 PHY 来支持这些协议? 如果是、您能告诉我支持的 PHY 列表吗? DP83869是一种昂贵的芯片、因为它支持我们不需要的光纤和铜缆、所以我们需要使用另一个1G PHY、它更便宜、并且支持这些协议。

    在下面有关 EtherCAT 实现的文档中,第7页提到“要使用 Sitara 处理器完成 EtherCAT 解决方案,需要使用 TI 的 TLK105L、TLK106L、DP836X0、DP83822或 DP8384x 等以太网 PHY 器件。” "TI 的 EtherCAT 解决方案"。

    Sitara 处理器上的 EtherCATRegistered(修订版 I)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biju、您好!

    我已将您的查询转发给我们的工业协议专家。 我将於明日(八月八日星期一)就他的建议返回。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biju、您好!

    请在下面查找我的回答-

    [引用 userid="494772" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024964/am6442-industrial-ethernet-protocols-implementation/3789522 #3789522"] Sitara 系列处理器支持这些协议实际上是否依赖于 PHY?

    否 因此没有依赖性。 任何工业 PHY (支持 EtherCAT 规范中的延迟和错误处理要求)均可与 Sitara 处理器搭配使用。 使用 TI PHY 有助于 Sitara 处理器启用和验证它。

    您可以检查是否可以使用 DP83867。

    [引用 userid="494772" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024964/am6442-industrial-ethernet-protocols-implementation/3789522 #3789522"]要使用 Sitara 处理器完成 EtherCAT 解决方案,需要使用 TI 的 TLK105L、TLK106L、DP836X0、DP83822或 DP8384x 等以太网 PHY 器件。"

    此应用手册未更新、因此未提及最新的 PHY。 我们正在采取行动更新应用手册。

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。