This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8127:DM8127和 DM8147之间有何差异

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1025937/tms320dm8127-what-are-the-differences-between-the-dm8127-and-dm8147

器件型号:TMS320DM8127

大家好、

无法获取 DM8147。  可以获取 DM8127。  我们的应用不使用视频外设。  除了视频功能之外、这两个器件之间有何区别?  我确实看到 ARM L2缓存为256KB 而不是512KB。  没关系

谢谢