大家好
对于 CAN 以太网网关演示、我们完成了 OSPI 软件更新并通过以下设置运行代码
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1019242/processor-sdk-j7200-ospi-flash-can-ethernet-gateway-demo
可以从控制台看到输出消息、如下图1所示、

然后我们尝试通过 CPSW5g 进行以太网到以太网测试,但 RJ45连接器上的 LED 没有闪烁。 它似乎不起作用,如下图2所示。

我们还具有 SD 卡引导模式测试、 在相同情况 下、RJ45连接器上的 LED 闪烁。
IT 接缝需要启用 cpsw5g 功能配置?
或者如何通过 OSPI 引导模式启用 CPSW5g 功能?
BR
Jay