This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA750:DRA750 MMC2-eMMC 接口

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024335/dra750-dra750-mmc2-emmc-interface

器件型号:DRA750

您好!

你好。 我有一位客户询问 DRA750 MMC2-eMMC 接口。 请参阅下面的高精度查询。 非常感谢。

DRA750数据表第7.24.2章介绍了可用的 eMMC 总线速度。 其中一个是 HS200、8位、半周期。
它很奇怪,因为 eMMC JEDEC 标准不支持 HS200半周期(它应该只是 HS200)。
您能解释一下这个半个周期的含义吗?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    MMC 模块旨在在下降沿启动数据、因此在 MMC2 - JEDS84 HS200模式的开关特性中显示半周期时序。  

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiou、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    很抱歉、澄清一下、TI HS200半周期 H200模式是正常的 EMMC H200模式。 我是对的吗? eMMC 数据表(Micron 或其他)均未声明 HS200半周期模式仅声明 HS200模式。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray Vincent、

    JEDEC 工业标准定义了 HS200输出模式、数据从上升沿开始。 TI DRA75x MMC 模块从下降沿启动数据、因此将其称为半个周期。 除了这种差异外、HS200模式还符合 JEDEC 时序限制、可以正常连接。

    此致、

    石尾