This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:显示屏中的 RGB888

Guru**** 1955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1024274/tda4vm-rgb888-in-display

器件型号:TDA4VM

如果我们希望在 ISP 中使用所有依赖于 YUV 的模块、那么将 RGB888显示在显示屏中的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 YUV 转换为 RGB 、然后转到显示屏。 但在此之前、您能帮助我们了解为什么需要 RGB 进行显示而不是 ISP 提供的 YUV 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGB888由第三方算法使用。 它不需要显示。 由于 EE、LDC 等在 YUV 上工作、建议在 LDC 之后进行转换、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 DSS M2M 路径进行此转换。 它可以将 NV12转换为 RGB888交错格式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 此节点在 SDK7.3上受支持+很少的修补程序。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。