This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:向后兼容 v4.2之后的 eMMC 标准

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1023579/am3505-backwards-compatibility-with-emmc-standards-later-than-v4-2

器件型号:AM3505

你好。

TRM 的第24.4.7.6节指出 、它支持 MMC 规范 v4.2。

您能否确认我们是否可以将此 MMC 规范的后续版本与 AM3505配合使用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 需要 联系 eMMC 制造商以确认其器件与专为 eMMC 标准4.2版设计的主机控制器向后兼容。

    如果   您计划从 eMMC 引导、还应阅读并理解 TRM 初始化章节的 MMC/SD 卡部分中介绍的引导 ROM 要求。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Peaves。