This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:CPSW 上的 PTP Grand Master 支持

Guru**** 2550370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1023723/tda4vm-ptp-grand-master-support-on-cpsw

器件型号:TDA4VM

大家好、

我从相关问题中看到、CPSW9G 交换机不支持 PTP 大主模式(至少5个月前、RTOS 为07_01_00_11就是这种情况)。

自此之后是否添加了支持? 如果不是、是否计划在未来发布?  

我们是否可以通过修改现有的 EthFw PTP 堆栈来自行添加此功能?

在系统向外部 GM 倾斜时、是否确认桥接模式可发挥主要作用、即某些端口的主角色?

此外、CPSW2G 的状态是什么? 这是否能成为一个伟大的大师?  如果是、能否通过当前可用的 Linux 用户空间工具(例如 ptp4l)将其设置为此配置?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="494201" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1023723/tda4vm-ptp-grand-master-support-on-cpsw "]

    我从相关问题中看到、CPSW9G 交换机不支持 PTP 大主模式(至少5个月前、RTOS 为07_01_00_11就是这种情况)。

    自此之后是否添加了支持? 如果不是、是否计划在未来发布?  

    [/报价]

    RTOS 中用于 CPSW 5G/9G 上运行的 EthFW 的 PTP 堆栈是一个测试/演示代码、不支持主控或主控模式。 目前没有启用此支持的计划。 要求客户联系第三方以移植商业 PTP 堆栈。

    [引用 userid="494201" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1023723/tda4vm-ptp-grand-master-support-on-cpsw 中的内容]此外、CPSW2G 的状态是什么? 这是否能成为一个伟大的大师?  如果是、能否通过当前可用的 Linux 用户空间工具(例如 ptp4l)将其设置为此配置?[/quot]

    是的、这应该是可能的、ptp4l 具有此功能。

    此致

    葡萄园