This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Sitara 在线研讨会系列:在适用于 PLC 控制器堆栈的 Sitara AM64x RT Linux 上使用 CoDeSys Control

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1039770/am6442-sitara-webinar-series-using-codesys-control-on-sitara-am64x-rt-linux-for-plc-controller-stacks

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

如果您有兴趣了解有关全新 AM6442 Sitara 处理器 系列以及运行多种工业协议的能力的更多信息、这是一个绝佳的机会。 这是  我们每月在线研讨会系列中的下一个在线研讨会。 为方便起见、有两节课:一节在2021年10月19日的 CST 上午10点举行、另一节在2021年10月21日的 CST 晚上9点举行(格林尼治标准时间10点+ 8点)、另一节在2021年10月22日举行(亚洲)。 下面提供了两个课程的注册链接。  

在本次在线研讨会中,我们将逐步使用 CoDeSys Control 作为 PLC 控制器,控制运行 TI EtherNet/IP 适配器、PROFINET 设备和 EtherCAT 设备或堆栈的设备。 控制和适配器/器件堆栈可在同一硬件上运行、展示了 AM64x/AM243x 器件具有以太网和 ICSS-G 的强大灵活性

以下是一些您将了解的更多信息:

  • 在 AM64x Linux RT 上安装并运行标准 CodeSys 控制器 ARM64
  • 连接到 CoDeSys 开发系统到此运行时
  • 在 AM243x 上启动 TI EtherNet/IP 适配器协议栈并连接到 CoDeSys
  • 也可以启动并连接到 PROFINET 设备和 EtherCAT 设备

单击下面所需的时隙、立即注册 参加活动:

第1节- CST 10/19/2021 -西半球

第2部分-第9部分 CST 10/21/2021 (GMT+8 10/22/2021)-东欧

我们计划  在全年的周二和周四(亚洲的周三或周五)举办此网络研讨会系列。

请访问此 链接 、查看我们计划的在线研讨会、并查看所有过去的在线研讨会的录音。

如果您无法参加、活动结束后不久将在此处提供视频链接和演示材料。 订阅帖子以获取更新。

演示文件

视频链接

此外、请在下面回复、随时提交申请。 我们将考虑所有涉及 Jacinto 和 Sitara 的 TI 处理器的主题请求。  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。