This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:FPD-Link III 摄像头集线器解串器评估模块

Guru**** 2644555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1EVM, J721EXCPXEVM, TDA4VM, DS90UB964-Q1, DS90UB964-Q1EVMTDA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1039495/tda4vm-fpd-link-iii-camera-hub-deserializer-evaluation-module

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DS90UB964-Q1EVMJ721EXCPXEVMDS90UB964-Q1DS90UB964-Q1EVMTDA

大家好!

是否可以通过 CSI-2接口安装 TI DS90UB964-Q1EVM (FPD-Link III 摄像头集线器解串器评估模块)并将其直接连接到 J721EXCPXEVM CP 板、或者我们是否需要将这两个台带与 Samtec 高速电缆组合在一起?

同样的问题是、我将使用适用于边缘 AI 视觉系统的 TDA4VM 处理器入门套件。

谢谢、

Yishai、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishai、

    是的、您可以将 DS90UB964-Q1 EVM 与 J721EXCPXEVM 或 TDA4VM 处理器入门套件连接、有关更多信息、请参阅相应的用户指南。

    此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    您是否知道它是否适合 Samtec 或不适用于 Samtec 高速驾驶室?

    Yishai、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishai、

    这些电路板将通过 Samtec 连接器进行连接。

    谢谢、此致、

    石尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上的所有 Samtec 连接器均为 QSH-20。 它们不是一对。  

    需要 QTH-20至 QTH-20电缆进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您在电路板上看到 J31吗?  用户指南显示了 J31是 QTH 连接器、允许您与 TDA3 EVM 上的 QSH 连接器配对。  用户指南的表1-18显示了 DS90UB964-Q1型号上提供的器 件、但我只是注意到有一个称为 DS90UB964-Q1EVMTDA 的特定可订购器件型号可与 TDA3 EVM 配合使用。  请检查电路板、连接器应位于背面。

    此致、

    石尾