This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TDA4VM 上运行 QNX 系统时、无法使用 IO-pkt-v6-HC-d CPSW9g

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035679/tda4vm-io-pkt-v6-hc-d-cpsw9g-cannot-be-used-when-running-qnx-system-on-tda4vm

器件型号:TDA4VM

客户修改了以下文件进行编译:

在/vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/common/app_cfg.h 中

#define ENABLE_TIOVX
#define ENABLE_IPC
#define ENABLE_PRINTF_REDIRECT

#define ENABLE_IPC_MPU1_0
#define ENABLE_IPC_MCU1_0
//#define ENABLE_IPC_MCU1_1
#define ENABLE_IPC_MCU2_0
#define ENABLE_IPC_MCU2_1
//#define ENABLE_IPC_MCU3_0
//#define ENABLE_IPC_MCU3_1
#define ENABLE_IPC_C6x_1
#define ENABLE_IPC_C6x_2
#define ENABLE_IPC_C7x_1

同时、他在 visionapp 中设置了内置标志:

# Build specific CPUs
BUILD_CPU_MPU1?=yes
BUILD_CPU_MCU1_0?=yes
BUILD_CPU_MCU2_0?=yes
BUILD_CPU_MCU2_1?=yes
BUILD_CPU_MCU3_0?=no
BUILD_CPU_MCU3_1?=no
BUILD_CPU_C6x_1?=yes
BUILD_CPU_C6x_2?=yes
BUILD_CPU_C7x_1?=yes

进入 QNX 系统后、使用 CPSW2g、它可以工作并 在 ifconfig 中显示 am0。

但是,当客户使用 CPSW9g 并使用 ifconfig 时,系统停止响应。

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    您可以在修改后执行清理构建吗? 在修改之前它是否正常工作?

    此外,您是否可以迁移到最新版本的 SDK 8.0?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    感谢您的回复。

    在客户调查问题后、他最终将问题定位为:IPC 通信被阻止、原因是该 tispl。 对应于 McU1_0的 bin 无法正常工作。 使用 SD 卡时、EVM 正常工作并执行 Ping 操作、但使用 EMMC 时、编译的 QNX-tisl。 bin 无法正确使用引导加载程序或进入 Uboot。

    他使用的是 SDKV7.3、V8.0、尚未试用。

    谢谢!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    我是否可以知道有任何更新?

    非常感谢!

    此致、

    樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    很抱歉再次打扰你!

    我仍在等待更新、如果有任何新内容、请告知我。

    再次感谢!

    此致

    樱桃