This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:BIN2NAND

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034046/am3352-bin2nand

器件型号:AM3352

BIN2NAND 软件用于转换 CCS 生成的 bin 文件(bin2n 并将 ECC 数据添加到 bin 文件),然后使用 image 工具从 bin 文件生成 IMG 文件(bin 文件由 bin2n 转换)。 img 文件可以直接加载到 NAND_FLASH 中。

目前找到的 BIN2NAND 不支持 BCH16、只支持 BCH8、我想问一下是否有支持 BCH16的新 BIN2NAND

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bin2nand-1.0.5.0版是我们拥有的最新版本、它仅支持 BCH8。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 建中

    感谢您的回复, 客户只能自行生产 支持 BCH16的软件产品?

    如果 AM3352具有 BCH16、为什么 不生产支持 BCH16的软件? 我想只需要 am3352的端口代码。

    它应该很容易。

    对你的答复看不出来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="491316" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034046/am3352-bin2nand/3825487 #3825487"]客户只能生产 一种支持 onesel BCH16的软件产品

    是的、没错。 用户需要自己添加 BCH16。 有些客户已经这样做了、例如 、此线程 具有用于实现 BCH16的 StarterWare 补丁。

    [引用 userid="491316" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034046/am3352-bin2nand/3825487 #3825487"]

    如果 AM3352具有 BCH16、为什么 不生产支持 BCH16的软件? 我想只需要 am3352的端口代码。

    [/报价]

    我们目前没有计划将 BCH16添加到 bin2nand 工具中。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/241321/patch-for-16-bit-bch-ecc-in-starterware

    这只需 在 startWare,中添加 bch16、我 已经完成了这项工作。我不知道这两者之间的关系是什么。

    我需要在  CCS 生成的.bin 文件中添加 ECC 数据、在 stareWare 中添加 bch16? 它如何 实现我的目标?

    我想我应该 再举一个例子来解释我的需要

    例如;我的项目名称是 nand_boot, 它可以通过 CCS 生成.bin 文件,该文件名是 由 CCS 生成的 nand_boot.bin 文件,nand_boot.bin 不包含 ECC 数据。因此我们 使用 BIN2NAND (是一个应用的软件)。 要在 nand_boot.bin 中添加 ECCdata、它将创建一个新文件、如 nand_boot_oob.bin。、然后在  将该文件焊接到电路板之前、我可以使用工具将该文件加载到 nand_flash 中。

     所以我不能理解在 stareware 中添加 bch16与我的需求之间的关系是什么?我认为 它们之间没有关系,因为  在 stareware 中添加 bch16、 ECC 数据也被 am3352计算、用户只能获得 ECC 数据、但不知道如何计算。、因此它会得到 ECC 数据必须由 am3352执行。但我想仅通过 PC。获取 ECC 数据

      那么、问题是用户没有 AM3352根据 BCH16计算 ECC 的算法、如何通过 PC 在.bin 文件中添加 ECC 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我刚才没有澄清我的论点。 我的意思是、我们有客户自己实施了 BCH16。 我给出的示例是引导加载程序、而不是 bin2nand 工具。 我的观点是、在 bin2nand 工具中实施 BCH16不应太困难。

    谢谢、此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但斯克供您回复

        在 bin2n 工具中实现 BCH16只需要 bch16算法,我找不到它, 使用的是 AM3352  作为开源的 bch16算法?

       如果不是开放源码,如何  在 bin2nand 工具中实施 BCH16。 如果是开放源码, 则可以在 bin2nand 工具中轻松实现 BCH16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉我的回答延迟。 那么、您想知道如何通过 AM335x 硬件实现 BCH16、对吧?

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不完全正确

      bin2n 并支持 BCH8、该工具使用具有 BCH8的算法、 现在 如果它需要支持 BCH16、我们需要具有 BCH16的算法、实际上我不在乎   如何通过 AM335x 硬件实现 BCH16、 我只需要 TI 可以提供接口。我只需要输入数据,它可以输出 BCH16数据。然后我可以通过 PC 在.bin 文件中添加 ECC 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解您的观点。 但我们在 bin2nand 工具中没有 BCH16支持、并且不打算在不久的将来提供、您需要自行实施。 为此、您需要了解如何在 AM335x SOC 上实现该功能。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 ,是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我在内部检查一下如何为您提供该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,有没有进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mengdong、

    很抱歉所花的时间比我预期的要长。 我们的内部团队更新了 bin2nand 工具以支持 BCH16。 我已向您发送了一封朋友邀请函。 连接后、我会通过电子邮件将更新后的工具发送给您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、 我  接受了您 的邀请。  再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个主题是继续讨论: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1044247/am3352-bin2nand-which-supports-bch16。 关闭这个。