您好 TI:
我 使用 cpsw9g SGMII 连接 PHY (Marvell 88ea1512)。
CPsw9g 使用连接到 PHY 的 SGMII2_TX0和 SGMII2_RX0引脚。 我可以使用 MDIO 配置 PHY、PHY 将 SGMII 配置为铜缆模式。 它看起来工作正常。
然后、我配置 serdes0和 cpsw9g SGMII 端口2、 如果执行 CSL_SGMII_enableAutoNegotiation、 则 CSL_SGMII_getStatus 返回 SGMII 是链路状态、但 phy 不是链路状态。
此状态是否正确? 为什么?
我的 SGMII 配置代码如下: