This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何将多个多播地址添加到 TDA4的 cpsw9g 交换机?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1039244/dra821u-how-to-add-multiple-multicast-addresses-to-the-cpsw9g-switch-of-tda4

器件型号:DRA821U

您好、TI 专家。

根据此帖子中的方法、我们已成功添加多播功能。

DRA821U:如何配置 ALE 策略,将多播数据包从特定 CPSW9G 外部端口转发到 A72 (无需发送到其他 R5F)? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

但有以下2个问题:

1.按照这种方法设置后,我们无法发送和接收广播数据;

2.如果我要添加多个多播地址,我该怎么做? 我可以调用 CPSW_ALE_IOCTL_ADD_MCAST 命令两次以添加2个多播地址吗?

BR

很差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    [引用 userid="333000" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1039244/dra821u-how-to-add-multiple-multicast-addresses-to-the-cpsw9g-switch-of-tda4 ]1. 根据此方法设置后、我们无法发送和接收广播数据;[/报价]

    您是否正在尝试将广播数据发送到 A72? 广播需要单独的条目。 请参阅此 E2E 以获取参考

    [引用 userid="333000" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1039244/dra821u-how-to-add-multiple-multicast-addresses-to-the-cpsw9g-switch-of-tda4 ]2. 如果我要添加多个多播地址、我该如何操作? 我能否两次调用 CPSW_ALE_IOCTL_ADD_MCAST 命令以添加2个多播地址?[/QUERT]

    是的,为每个多播创建一个条目

    此致

    葡萄园