This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:66ak2g12映像的 Yocto Project 映像 rootfs 密码

Guru**** 2542950 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034959/66ak2g12-yocto-project-image-rootfs-password-for-66ak2g12-image

器件型号:66AK2G12

您好!

 

 

我使用 meta-ti 层(版本:Rocko)为 TI 的66ak2g12板生成核心图像最小化。 我能够正确启动板 ,但启动后 无法登录。

我尝试过“root”或空白密码,但仍然输入了错误的密码。

当我使用“root”作为用户时,它会抛出“无法设置 root 用户”。

 

在 local.conf 中 、变量为默认值、

 

extra_image_features?=“调试调整”

 

您能帮助我解决这个问题吗? 另请参阅日志。

 

“k2g-EVM 登录:root

登录:无法设置

Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.3+snapshot-f2728d3ec8c0589e02e9a3ce7cf8aca902ca0a3 k2g-EVM /dev/ttyS0“

 

 

此致

Asif Malek

助理工程师(印度 Delta Electronics)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    我个人没有为 K2G 构建 Yocto 映像、但我不希望它要求登录密码。

    如果您使用 Processor SDK 软件包中提供的预编译 rootfs 映像,是否会询问密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    是的,当我使用预构建的 rootfs 时,我需要提供“root”作为密码,但这不适用于 Yocto 映像。

    谢谢、此致  

    Asif Malek

    助理工程师(印度 Delta Electronics)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    poky 超出了我们的支持范围。 我们支持 Linux 版处理器 SDK 中提供的 Yocto 构建。

    您可以转到处理器 SDK 或向 poky 社区寻求支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我不知道 Linux 版处理器 SDK 中提供的 Yocto 构建。 您能帮我根据 我们的要求创建和自定义图像吗?

    此致

    Asif Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    我会将您的查询发送给 Yocto 专家以获取评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    是的、当然可以。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asif、

    我们对定制 Yocto 的支持仅限于本 培训系列 、可帮助您快速入门。 Yocto 社区将提供更多定制/支持、因为它超出了我们在此提供的支持范围。

    谢谢你。