Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6678
您好!
现在、我无法将 tms320c6672中的数据写入 SDRAM DDR3 MT41K256M16 (使用4个 SDRAM 和1个 ECC)。
写入数据时、我们#引脚状态如何?
2.您能不能让我按顺序将数据从 tms320c6672写入 SDRAM?
非常感谢!
Tuyendn1.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
现在、我无法将 tms320c6672中的数据写入 SDRAM DDR3 MT41K256M16 (使用4个 SDRAM 和1个 ECC)。
写入数据时、我们#引脚状态如何?
2.您能不能让我按顺序将数据从 tms320c6672写入 SDRAM?
非常感谢!
Tuyendn1.
表2.1 中的"TMS320C6678内存映射"。 地址 DDR3格式0x80000000至0xFFFFFFFF (总和2048MB)。 我使用了4个 SDRAM MT41K256M16、这是否影响将数据写入 SDRAM?
尊敬的客户:
美好的一天!
Tuyendn1表示>> 2. 您能给我一个订单来将 tms320c6672中的数据写入 SDRAM 吗?
我建议您查看从 tms320c6678到 SDRAM 中写入和读取数据的代码序列、该代码可从"pdk_c667x_2_0_15"获取。
pdk_c667x_2_0_15\packages/ti\platform\evmc6678l\platform_lib\src\platform.c
C:\ti\pdk_c667x_2_0_15\packages/ti\platform\evmc6678l\platform_test\src\platforms_utils_test.c
--
请下载适用于 C6678的处理器 SDK。 参照该序列、您可以按照 tms320c6672的序列进行操作。
PROCESSOR-SDK-RTOS-C667x 06_03_00_106
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C667x/latest/index_FDS.html
----
代码参考:
/******************************************************************************
* platform_external_memory_test
******************************************************************************/
#if (PLATFORM_EXTMEMTEST_IN)
Platform_STATUS platform_external_memory_test(uint32_t start_address, uint32_t end_address)
{
IFPRINT(platform_write("platform_external_memory_test(start=0x%x,end=0x%x) called \n", start_address, end_address));
if((start_address == 0) && (end_address == 0)) {
start_address = PLATFORM_DDR3_SDRAM_START;
end_address = PLATFORM_DDR3_SDRAM_END - 1;
}
if ((start_address < PLATFORM_DDR3_SDRAM_START) ||
(end_address > PLATFORM_DDR3_SDRAM_END) ||
(start_address >= end_address)){
IFPRINT(platform_write("platform_external_memory_test: Start address (0x%08x) or end address (0x%08x)\n",
start_address, end_address));
platform_errno = PLATFORM_ERRNO_INVALID_ARGUMENT;
return ((Platform_STATUS) Platform_EINVALID);
}
return platform_memory_test(start_address, end_address);
}
#endif
/******************************************************************************
* platform_internal_memory_test
******************************************************************************/
#if (PLATFORM_INTMEMTEST_IN)
Platform_STATUS platform_internal_memory_test(uint32_t id)
{
uint32_t start_address, end_address;
CSL_PSC_MODSTATE state_prev, state_val;
CSL_PSC_MDLRST loc_rst_prev, loc_rst_val;
uint32_t rstiso_prev_flag;
uint32_t module_number = 15;
int32_t status = Platform_EOK;
IFPRINT(platform_write("platform_internal_memory_test(core=%d) called \n", id));
if (platform_get_coreid() == id) {
IFPRINT(platform_write("platform_internal_memory_test: Can't run the test own core(%d)\n",
id));
platform_errno = PLATFORM_ERRNO_INVALID_ARGUMENT;
return ((Platform_STATUS) Platform_EUNSUPPORTED);
}
if (id >= PLATFORM_CORE_COUNT) {
IFPRINT(platform_write("platform_internal_memory_test: core id should be in range [0..%d]\n",
PLATFORM_CORE_COUNT - 1));
platform_errno = PLATFORM_ERRNO_INVALID_ARGUMENT;
return ((Platform_STATUS) Platform_EINVALID);
}
/* For the 6678L */
switch (id) {
case 0:
module_number = 15; //(C66x Core 0 and Timer 0)
break;
case 1:
module_number = 16; //(C66x Core 1 and Timer 1)
break;
case 2:
module_number = 17; //(C66x Core 2 and Timer 2)
break;
case 3:
module_number = 18; //(C66x Core 3 and Timer 3)
break;
case 4:
module_number = 19; //(C66x Core 4 and Timer 4)
break;
case 5:
module_number = 20; //(C66x Core 5 and Timer 5)
break;
case 6:
module_number = 21; //(C66x Core 6 and Timer 6)
break;
case 7:
module_number = 22; //(C66x Core 7 and Timer 7)
break;
}
/* Preserve the state, local reset and resetiso values */
state_prev = CSL_PSC_getModuleNextState(module_number);
loc_rst_prev = CSL_PSC_getModuleLocalReset(module_number);
rstiso_prev_flag = CSL_PSC_isModuleResetIsolationEnabled(module_number);
/* Clear the state, local reset and resetiso values */
state_val = PSC_MODSTATE_SWRSTDISABLE;
loc_rst_val = PSC_MDLRST_ASSERTED;
CSL_PSC_setModuleNextState(module_number, state_val);
CSL_PSC_setModuleLocalReset(module_number, loc_rst_val);
CSL_PSC_disableModuleResetIsolation(module_number);
/* Test L1P memory region*/
start_address = PLATFORM_L1P_BASE_ADDRESS | (id << 24);
end_address = start_address + PLATFORM_L1P_SIZE;
if (platform_memory_test(start_address, end_address) != Platform_EOK) {
status = Platform_EFAIL;
}
/* Test L1D memory region*/
start_address = PLATFORM_L1D_BASE_ADDRESS | (id << 24);
end_address = start_address + PLATFORM_L1D_SIZE;
if (platform_memory_test(start_address, end_address) != Platform_EOK) {
status = Platform_EFAIL;
}
/* Restore the previous state, local reset and resetiso values */
CSL_PSC_setModuleNextState(module_number, state_prev);
CSL_PSC_setModuleLocalReset(module_number, loc_rst_prev);
if (rstiso_prev_flag) {
CSL_PSC_enableModuleResetIsolation(module_number);
} else {
CSL_PSC_disableModuleResetIsolation(module_number);
}
return status;
}
/******************************************************************************
* platform_memory_test
******************************************************************************/
#if (PLATFORM_EXTMEMTEST_IN || PLATFORM_INTMEMTEST_IN)
static inline int32_t platform_memory_test (uint32_t start_address, uint32_t end_address)
{
uint32_t index, value;
/* Write a pattern */
for (index = start_address; index < end_address; index += 4) {
*(volatile uint32_t *) index = (uint32_t)index;
}
/* Read and check the pattern */
for (index = start_address; index < end_address; index += 4) {
value = *(uint32_t *) index;
if (value != index) {
IFPRINT(platform_write("platform_memory_test: Failed at address index = 0x%x value = 0x%x *(index) = 0x%x\n",
index, value, *(volatile uint32_t *) index));
platform_errno = index;
return (Platform_EFAIL);
}
}
/* Write a pattern for complementary values */
for (index = start_address; index < end_address; index += 4) {
*(volatile uint32_t *) index = (uint32_t)~index;
}
/* Read and check the pattern */
for (index = start_address; index < end_address; index += 4) {
value = *(uint32_t *) index;
if (value != ~index) {
IFPRINT(platform_write("platform_memory_test: Failed at address index = 0x%x value = 0x%x *(index) = 0x%x\n",
index, value, *(volatile uint32_t *) index));
platform_errno = index;
return (Platform_EFAIL);
}
}
return Platform_EOK;
}
#endif
此致
Shankari
尊敬的客户:
Tuyendn1说"写入数据时、我们#的引脚状态如何?"
Shankari: 我们指的是写入使能引脚。 写入时、此引脚状态将为高电平/打开。
Tuyendn1说" 使用代码序列、我无法从 tms320c6672写入 SDRAM。"
Shankari:我知道为什么吗?
另一种方法是... 您可以使用 GEL 文件并检查 SDRAM 的初始化序列、读取/写入。
GEL 文件将在 CCS 中运行,您可以在目标 EVM 上加载并运行该文件。
请访问此链接、了解如何通过 CCS 在硬件板上运行 GEL 文件:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html
已附加 C6670的 GEL 文件。 参考 tms320c6672 数据表/TRM、更改 GEL 并在 target.e2e.ti.com/.../3225.evmc6670l.gel 上运行
此致
Shankari
Tuyen、
如果您的问题是关于连接处理器和 DDR3之间的数据线和地址线、 我建议您查看 C6678 EVM 的原理图并参考您的 C6672。
http://wfcache.advantech.com/www/support/TI-EVM/download/TMDXEVM6678L_EVM_A101-1_DSN.pdf
https://www2.advantech.com/Support/TI-EVM/6678le_sd.aspx
此致
Shankari