This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Sitara 在线研讨会系列:AM64x 软件开发概述

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1033421/am6442-sitara-webinar-series-am64x-software-development-overview

器件型号:AM6442

如果您有兴趣详细了解新的 AM6442 Sitara 处理器系列和用于成功设计的软件开发流程、这是一个很好的机会。 这是  我们每月在线研讨会系列中的下一个在线研讨会。 为方便起见、我们提供两场会议:一场是在2021年9月21日上午10点举行的西半球科技委会议、另一场是在2021年9月21日上午9点举行的科技委会议(GMT + 8)(在亚洲为2021年9月22日)。 下面提供了两个课程的注册链接。  

在本次在线研讨会中、我们将讨论 AM64x SoC 的软件开发流程。 AM64x SoC 是一款功能强大的异构多核处理器、具有各种专为特定目的而设计的内核。 ARM Cortex-A53内核可用于运行 Linux 等高级操作系统(HLOS)。 多达四个 ARM Cortex-R5F 内核可用于需要电机控制等确定性操作的实时应用。 一个 ARM Cortex-M4F 可用于安全或其他内务处理功能。 最后、还包含可编程实时 Unites (PRU)、可灵活地连接各种接口或其他实时处理。 这些内核的软件可能因 Linux 应用而异、也可能因监控 GPIO 引脚的非常简单的裸机代码而异。 需要设置正确的软件开发环境、以实现每个内核的代码开发以及系统软件的最终集成。

如果您想了解有关此软件环境的更多信息、我们将更深入地探讨每种类型的内核。  以下是您将了解的一些内容:

  • SoC 架构专注于处理器内核
  • 可用于每种内核类型的软件
  • 每种类型的内核所需和推荐的工具
  • 使用 Linux 协调其他内核的执行
  • 综合运用 AM64x 的全部功能

单击下面所需的时隙、立即注册 参加活动。  

第1场会议- CST 9/21 - 10时-西半球

第2部分-第9部分 CST 9/21/2021 (2021/10am GMT+8 9/22/2021)-东欧

我们计划  在全年的周二和周四(亚洲的周三或周五)举办此网络研讨会系列。

请访问此 链接 、查看我们计划的在线研讨会、并查看所有过去的在线研讨会的录音。

如果您无法参加、活动结束后不久将在此处提供视频链接和演示材料。 订阅帖子以获取更新。

演示 PDF

视频链接

此外、请在下面回复、随时提交申请。 我们将考虑所有涉及 Jacinto 和 Sitara 的 TI 处理器的主题请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了演示文稿...视频即将推出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了视频链接、谢谢。