为了将 TMS320C6655 DSP 的 TMDSEVM6657LS EVB 接口通过 PCIe 的 AMC 连接器连接到主机,并将 SRIO 连接到 FPGA,TI 是否建议使用合适的连接器+电缆来传输大约8Gbps 的通道速率?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了将 TMS320C6655 DSP 的 TMDSEVM6657LS EVB 接口通过 PCIe 的 AMC 连接器连接到主机,并将 SRIO 连接到 FPGA,TI 是否建议使用合适的连接器+电缆来传输大约8Gbps 的通道速率?
你好,奥哈得
www.silicontkx.com 上的 SMA-AMC Ultra 9000 是一种解决方案。 此卡将 SERDES 信号分段至 SMA。 然后、您可以使用 SMA 电缆交叉连接这些对。 看起来他们的网站已关闭或不再运行。
我被告知,当这些器件/电路板在内部推出时,这些器件/电路板是使用 Utca AMC 测试机箱和内部内置的相关背板卡进行测试的。
TI 或内部目前没有提供任何内容。
此致
Mukul
您好、Mukul、
您提供的网站: www.silicontkx.com 是不安全的、因此不合法、无法访问、请提供 TI 建议使用的器件数据表、以便连接 DSP EVB。
谢谢、
Ohad - GE Healthcare。
Ohad
我将在之前可订购的 EVM 板上附上一些旧产品手册和从硅本通 x 到 EVM 板的详细信息。
现在不会提供这些附件、除了您在这些附件中看到的内容之外、我没有任何其他信息或建议。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/AMC_2D00_Breakout_2D00_Board.pdf