This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5729:BeagleBone AI 和 Processor SDK 06.03.00.106 create-sdcard.sh 不启动

Guru**** 2543390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038297/am5729-beaglebone-ai-and-processor-sdk-06-03-00-106-create-sdcard-sh-does-not-boot

器件型号:AM5729

我正在尝试评估 BeagleBone ai 上的 Processor SDK 06.03.00.106。  我在 Linux 主机上安装了 SDK、并认为我正确遵循了说明。

################################################################################

	Choose file path to install from

	1 ) Install pre-built images from SDK
	2 ) Enter in custom boot and rootfs file paths

################################################################################

Choose now [1/2] : 1

 
Will now install from SDK pre-built images
now installing:  ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.03.00.106

################################################################################

   Multiple rootfs Tarballs found

################################################################################

	 1:tisdk-rootfs-image-am57xx-evm.tar.xz
	 2:tisdk-docker-rootfs-image-am57xx-evm.tar.xz

Enter Number of rootfs Tarball: 1

################################################################################

	Copying files now... will take minutes

################################################################################

Copying boot partition



MLO copied


u-boot.img copied

uEnv.txt copied

Copying rootfs System partition

SD 卡已正确创建。  我可以看到 boot 和 rootfs 分区。  我将该卡放入 bai 中、并通过连接 HDMI 给它加电。  除了电源指示灯亮起外、似乎什么都没有发生。

当我将 sdcard 放回计算机以重试时、我注意到引导分区不再可读。  我使用 create-sdcard.sh 重新创建了 SD 卡、这次我删除了引导分区中的 uEnv.txt (保存了 env)。  bai 上仍然没有引导、但当我再次检查 SD 卡时、引导分区可读。

如何获得在 bai 上有效的图像?

谢谢、
步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM57x SDK 不支持 BeagleBone AI。 您需要联系 BeagleBoard Foundation。 请参阅 此处的页面

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里似乎有些混淆、因为我在尝试安装之前检查了它是否受支持。

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X

    SDK 中还包含 BeagleBone ai DTB。  我很难相信这并不是要得到支持。

    你确定吗?

    谢谢、
    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stef、

    我需要几天的时间来恢复这一点、因为我没有 AI 硬件。
    我还将在内部检查已完成的测试。

    谢谢、
    基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ]

    您好、Stef、

    对此深表歉意。

    https://www.ti.com/tool/BEAGLE-3P-BBONE-AI#support-training

    "TI 不会为此硬件提供持续的直接设计支持。 如需在设计过程中获得支持、请联系 BeagleBoard.org Foundation。"

    很抱歉造成混淆。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stef、

    我们请求您与 BeagleBoard 社区合作。

    目前、我们无法对其进行深入研究。  

    我可以想象、在没有 SDK 的情况下、可以启用一个更好的电路板启动路径。 请与 BeagleBoard 社区联系。

    此致

    Karthik