This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:C6657双核平台上的 SYSBIOS:从 C6655迁移到 C6657平台

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040612/tms320c6657-sysbios-on-c6657-dual-core-platform-migration-from-c6655-to-c6657-platform

器件型号:TMS320C6657
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好 TI

我们当前的设计基于 C6655平台。 我们使用的是 Code Composer 编译器版本8.3.3。

我们当前的设计非常紧凑、只需一个单核平台即可。

现在、我们将迁移到双核平台(C6657)、并希望获得一些有关如何在两个内核上启动 SysBIOS 的指南。

在我们的当前设计中、SYSBIOS 在1上启动。 我们实际上不知道如何在2上启动相同的操作系统。 内核。

SysBIOS 在1上驱动。 使用内部定时器中断的内核。 我们应该如何处理2。 核心?

我们假设、当 SysBIOS 在两个内核上启动并运行时、这2个内核可以使用 IPC 进行相互通信。

但1。 步骤是启动包含消息系统的 SYSBIOS 并在两个内核上独立运行。

您能否提供一些提示/数据表或应用手册方面的帮助?

BR

TAM 变换