This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:如何在 TDA2上使用远程服务

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038804/tda2exevm-how-to-use-remote-service-on-tda2

器件型号:TDA2EXEVM
主题中讨论的其他器件:TDA2

    ‘s 希望在用例代码中获取串行器和解串器的寄存器信息、但该信息位于另一个内核上、因此他打算使用远程服务来获取另一个内核上的信息。

客户想知道如何在 TDA2上使用远程服务功能、您能提供一个示例吗?  

谢谢。

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新更新如下:

    客户还想获得一个有关如何使用基于 TDA2 SDK 的远程服务功能的示例。

    再次感谢!

    此致、

    樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢!

    此致、

    樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您能否提供有关客户系统的一些详细信息?

    A15上使用了什么操作系统?  
    哪个内核将具有 SerDes 驱动程序?

    哪个内核需要通过远程调用获取寄存器信息?

    此致、

    斯坦利