This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:DCC 配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1039253/am6548-dcc-configuration

器件型号:AM6548

您好!

我对 am6548中的 DCC 有一些疑问。 我已经在我们的定制目标上的单次模式下对 DCC0进行了一些测试。 WKUP_HFOSC0_CLKOUT = 25MHz、HFOSC1_CLKOUT = 25MHz。

我必须将值0-2用于输入源0、将值0-8用于输入源1。 是这样吗?

在 PDK 的驱动程序中(packages/ti/CSL/src/IP/DCC/V0/priv/DCC.c、在函数 DCCSetConfig()中)、输入源0的值为0、A、5、输入源1的值为0-7、但结果没有意义。 我已尝试在下表中总结我的测试结果。 希望这能解释我要做的事情。

 此致 Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    您是否有机会查看 《TRM 连续监测具有 DCC 的 PLL 频率》中引用的应用手册。   虽然应用手册是连续模式、但它确实包含有关计算的更多详细信息。

    关于 Input0和 Input1的值、这些值显示在 TRM DCC 部分的表头中。

    如果问题未得到解决、请告知。

    此致、

    KB