This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4 ISP 是否支持 RGB-IR 传感器?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040319/tda4vm-does-tda4-isp-support-rgb-ir-sensor

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA2

TDA2/TDA3 VISION SDK 3.8在 c66x 上实现了除冰功能。  想知道 TDA4 ISP 是否足够灵活、可以避免将 DSP 用于此类像素密集型任务。

此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    有2种 RGB-Ir 传感器

    1. 2x2 CFA:TDA4 ISP 本机支持此类型。 支持任何2x2 CFA。

    2. 4X4 CFA:这需要一个与 TDA2P 和 TDA3上所做的相似的预处理步骤。

    此致、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!