This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下载适用于 TMS570LS3X 和 AUTOSAR-MCAL TMS570LS1X 的 MCAL 软件包时需要帮助

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1040120/help-needed-to-download-mcal-package-for-tms570ls3x-and-autosar-mcal-tms570ls1x

尊敬的 Sirs:

我想下载:

- AUTOSAR-MCAL - TMS570LS3X2X   下载适用于 TMS570LS3X 的 MCAL 软件包;   

-用于   TMS570LS1X 的 AUTOSAR-MCAP-TMS570LS1X 下载 MCAL 包;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    要下载 MCAL 驱动程序、需要签订 SafeTI NDA。 您的公司是否有 TI 产品?  

    如果您尚未签署 NDA、请联系 TI 当地销售人员获取该 NDA。