This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:R5F 至 R5F 共享存储器区域

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038828/am6442-r5f-to-r5f-share-memory-regions

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我想知道是否可以在相同 R5FSS 的 R5F 内核之间共享一个存储器区域。

怎么做?

我是否应该使用 SysConfig 来定义指向两个内核中相同物理地址的 MPU 区域?

我可以共享 SMRAM、TCM 和 DDR 区域吗?

我想使用 IPC 通知来提供内核之间的同步。

提前感谢您

  Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    是的、即使 R5F 内核不在同一集群中、也可以在它们之间使用共享 SRAM 或 DDR 区域。

    您将需要在 SysConfig 中创建 MPU 区域。 关键是您需要将此区域设置为不可高速缓存、否则可能会出现不干净的数据问题。

    IPC 通知可用作内核之间的同步方法。

    此致、

    Ming