This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:关于 PROCESSOR-SDK-J721E

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, PROCESSOR-SDK-J721E, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038367/processor-sdk-j721e-regarding-to-processor-sdk-j721e

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:TDA4VMSK-TDA4VM

您好!

我想将物体检测功能整合到 TDA4VM 中。
我使用 PROCESSOR-SDK-J721E 进行软件嵌入。

(1) 使用 PROCESSOR-SDK-J721E 是否需要支付许可费用或任何成本?

(2)我正在考虑将 J721EXCP01EVM 和 J721EXSOMG01EVM 用于评估板。
PROCESSOR-SDK-J721E 的日语页面将"购买入门套件"作为步骤1。 是否需要入门套件(SK-TDA4VM)?

https://www.tij.co.jp/tool/jp/PROCESSOR-SDK-J721E
SK-TDA4VM 已售出、我无法确认价格、请告诉我价格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅内嵌回复

    [引用 userid="498469" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038367/processor-sdk-j721e-regarding-to-processor-sdk-j721e ](1) 使用 PROCESSOR-SDK-J721E 是否需要支付许可证费用或任何成本?

    不需要、使用 SDK 无需许可证费用、但请注意、SDK 有时可能包含 TI 不拥有的第三方提供的评估软件。 在这种情况下、您需要直接联系3P。 但是、对于大多数情况并非如此的软件。

    [引用 userid="498469" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1038367/processor-sdk-j721e-regarding-to-processor-sdk-j721e "](2)我正在考虑将 J721EXCP01EVM 和 J721EXSOMG01EVM 用于评估板。
    PROCESSOR-SDK-J721E 的日语页面将"购买入门套件"作为步骤1。 是否需要入门套件(SK-TDA4VM)?[/QUERP]

    EVM 和入门套件是使用同一 SoC (TDA4VM)的两种不同平台。 EVM 包含 SOM通用处理器板 、比 售价 为199美元的入门套件更昂贵。

    入门套件仅适用于基于视觉的应用。

    此致

    葡萄园