This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6446:Code Composer Studio 3.2下载

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1037946/tms320dm6446-code-composer-studio-3-2-download

器件型号:TMS320DM6446

有一个旧产品。  我的公司使用 CCS 3.2对器件进行编程。  不幸的是、计算机硬盘已放弃、我们没有保存 CCS 的备份。  我已经尝试了3.3版、但无法使其正常工作。  版本3.2是否可在某个位置下载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我可以为您提供帮助。  我将向您发送一个朋友请求、然后发送一封私人邮件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已离线解决。