主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718
您好!
我在 TMDXIDK5718上使用 SDK-Linux-AM57X 06_03_00_106。
我想将字符代码 UTF-8转换为 SHIFT_JIS。
"iconv"已安装。 但它不包含 SHIFT_JIS 代码。
===
root@am57xx-evm:/tmp# iconv --list
以下列表包含已知的所有编码字符集。 这是
不一定意味着这些名称的所有组合都可以用于
"发件人"和"发件人"命令行参数。 一个编码字符集可以是
列出了多个不同的名称(别名)。
106464-1:1993、106464-1:1993/UCS4、ANSI_X3.4-1968、ANSI_X3.4-1986、ANSI_X3.4、
ASCII、CP367、CSASCII、CSUCS4、IBM367、 ISO-10646、ISO-10646/UCS2、
ISO-10646/UCS4、ISO-10646/UTF-8、ISO-10646/UTF8、ISO-IR-6、ISO-IR-193、
ISO646-US、ISO_646.IRV:1991、OSF00010020、OSF00010100、OSF00010101、
OSF00010102、OSF00010104、OSF00010105、OSF00010106、OSF05010001、 UCS-2、
UCS-2BE、UCS-2LE、UCS-4、UCS-4BE、UCS-4LE、 UCS2、UCS4、UNICODEBIG、
UNICODELITTLE、US-ASCII、US、UTF-8、UTF8、 wchar_T
=
如何添加 shift_JIS 字符代码?
此致、
Toshio Masuchi