This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:适用于 TMS320C6457的最后一个 CCStudio 环境

Guru**** 1452720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6457
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1036181/tms320c6457-last-ccstudio-environment-suitable-for-tms320c6457

器件型号:TMS320C6457

您好!  

我有一个基于旧 DSP 的新开发项目:TMS320C6457。

过去、我针对同一 DSP 开发了基于 CCS 3.3环境和 DSP BIOS 5.33.06的项目。 但是、现在我要升级到在 Windows 10下运行的更新的 CCS。

您能否建议支持该 DSP 的最新 CCS 版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不再支持此器件、但最新的 CCS 10.4仍应支持 C6000 DSP。 我会邀请 CCS 专家发表进一步的评论。

    此致、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Jianzhong 提到的、CCS 10.4支持 C6457。 请注意、CCS 10.4 (v8.x)附带的 C6000编译器版本不支持 C64x。 但您可以 安装 v7.x 版本的编译器并将其与 CCS 10.4配合使用

    请注意、在较新的 CCS 版本中、对 DSP/BIOS 的支持已被大幅削弱。 DSP/BIOS 不再附带 CCS (您可以单独下载并安装它)、而 CCS 6.x 及更高版本 不支持 DSP/BIOS RTA 工具。 请注意、基于 CCS Eclipse 的版本仅支持 DSP/BIOS 5.4x。

    另请注意、CCS 10.4不支持任何基于 XDS510的调试探针。 支持 XDS510的最后一个 CCS 版本是 CCS 8.3.1。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、

    那么、如果想在更新鲜的环境中移植我的旧项目、您会建议什么? 安装 CCS 10.4、然后安装 v7.x C6000编译器并安装 DSP/BIOS 5.4x、然后尝试导入旧工程?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们始终鼓励 使用最新版本、但有些人因为需要 BIOS RTA 支持而一直坚持使用 CCS 5.5。 但该版本的 CCS 不再受支持。  

    [引用 userid="48176" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1036181/tms320c6457-last-ccstudio-environment-suitable-for-tms320c6457/3834011 #3834011"]尝试导入旧项目?

    有关此过程的更多详细信息、请参阅以下文章:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_legacy-project-import.html

    您计划使用哪种调试探针?