This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TDA4VM QNX OS 上、创建套接字失败

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035012/tda4vm-on-tda4vm-qnx-os-create-socket-failed

器件型号:TDA4VM

在 TDA4VM QNX OS 上、创建套接字失败。

我按如下方式创建套接字:

套接字(AF_iNetSOCK_STREAM、0);
返回值为-1、错误消息为"套接字:协议系列不支持地址系列"
如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关此问题的更多详细信息:

    • 正在使用哪个 TI SDK 版本?
    • IO-pkt-v6-HC 驱动程序是否已启动?
      • 如果是、它运行的是 CPSW2G 还是 CPSW9G?
    • "2Loginfo"中是否有任何其他可用日志

    谢谢、

    KB