This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654GPEVM:从 CCS 10.3.1升级到10.4.0会在 memory.ReadData()&quot 期间出现"在运行 launch.js 时

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035539/tmdx654gpevm-upgrade-from-ccs-10-3-1-to-10-4-0-gives-errors-during-memory-readdata-when-running-launch-js

器件型号:TMDX654GPEVM

各位专家:

在 CCS 10.4.0的脚本编写控制台中、执行 pdk_am65xx_07_03_00_54和 pdk_am65xx_08_00_00_36的 launch.js 会出现以下错误:

JS:> load ("C:\\ti\\pdk_am65xx_08_00_00_36\\packets\ti\\drv\\sciclient\\tools\ccsLoadDmsc\\am65xx\\launch.js")

正在连接到 DMSC_Cortex_M3_0!
正在加载 DMSC 固件...
DMSC 固件加载完成...
DMSC 固件现已开始运行...
连接到 MCU Cortex_R5_0!
从 R5运行电路板配置初始化!
正在初始化 DDR!
DDR4_CONFIG 的 GEL 执行中存在一些错误
正在运行 DDR 内存检查....
正在连接到 DMSC_Cortex_M3_0!
读取存储器时出错:MEMORY 期间出错。ReadData():地址:0x43000014错误:0x400000
(C:\ti\pdk_am65xx_08_00_00_36\packages/ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\am65xx\launch.js#102)
(C:\ti\pdk_am65xx_08_00_00_36\packages/ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\am65xx\launch.js#102)

在 CCS 10.3.1上、两个脚本都成功运行。 我是否在新安装的 CCS 10.4.0上缺少一些设置?

非常感谢、

Kawai