This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:USB2.0和 USB3.0是否可以单独使用?

Guru**** 2546160 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1035357/am6411-could-usb2-0-and-usb3-0-be-used-independently

器件型号:AM6411

您好!

我查找 AM6411作为 AM335x 或 i.MX6UL 替代产品。 但是、当我的应用需要两个独立的 USB 端口(一个用于前面板连接器的 USB2.0 OTG 和一个用于3G/4G 调制解调器的 USB2.0主机)时、AM6411只有一个 USB 端口。 是否可以将 USB2.0用作独立外设并使用 USB3超高速数据线连接 USB3.0集线器、从而实现第二个 USB2.0端口?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    不、这是不可能的。 USB2.0和 USB3.0是 xHCI 逻辑端口、而不是物理端口、它们不能拆分。

    一种选择是在 AM6411上使用 PCIe 接口并添加 PCIe-USB 桥接器件以创建 USB3.0主机端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘斌

    感谢您的澄清。 PCI-e 转 USB 桥接器的成本确实有点高、但它可能与 IC 电源的全球情况有关。