This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:J7200 R5F 存储器寄存器访问

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034079/processor-sdk-j7200-j7200-r5f-memory-register-access

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200

您好 TI

我们在 J7200 EVM 板的 R5F 主域 MCU2_1中处理存储器寄存器读取/写入。 我们使用 SD 卡引导来启动器件。

请参阅指南行"以太网固件演示"、  

当我们尝试使用指针读取/写入 MCU2_1中 CPSW 寄存器的地址0x46020004 (如下所示)时,不会出现问题。

可以正常读取/写入存储器。

但是、当我们尝试在 MCU2_1中读取/写入 SPI 寄存器的地址0x2140110 (如下所示)时、

存储器读取/写入不起作用、我们还尝试调用函数 HW_WR_REG32_RAW (addr、value)/HW_RD_REG32_RAW (value)来读取/写入地址0x2140110、

我们也无法正常读取和写入。 这是关于存储器相关保护的 SD 卡引导代码设置的问题吗?  (tidoot3、tifs)我们如何解决这个问题?

由于我们当前正在进行软件集成、因此需要执行一些 存储器读取/写入。 请帮帮我。

TI-RTOS SDK 版本: 08_00_00_12

https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/latest/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/demo_ethfw_combined_top.html

图1.

图2.