This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA785:图5-45。 QSPI 读取(时钟模式3)问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1032791/dra785-figure-5-45-qspi-read-clock-mode-3-question

器件型号:DRA785

您好、专家、

图5-45。 QSPI 阅读(时钟模式3) DRA78X 数据表、我有两个问题、如下所示。

缺少 Q8

在 SCLK 的下降沿似乎是采样信号,但根据我的理解,它应该是模式3中 SCLK 上升沿的采样信号。

请确认 吗?  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) Q8不适用于读取模式。  Q8是 D0变为三态和 CS 上升沿之间的时间。  在读取操作中、该时序由正在读取的器件而不是我们的器件进行控制。

    2) 2)在模式0和模式3下、在下降沿捕获数据。  您正确地说、这不是正常情况。  见表5-48下的注3。