This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821:SDK8.0中的 SDIO 将 WiFi 移植到 mmc1

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034789/dra821u-dra821-wifi-porting-to-mmc1-by-sdio-in-sdk8-0

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件:DRA821

我们将通过将 Marvell WiFi 芯片(88W8987)连接到主板上的 SD 卡来进行移植。
我们使用的是 DTS 和 dtsi、默认情况下、SDK 版本8.3 (DRA821)提供了它们。

1.在 MMC1中将 wifi 芯片连接到 SDIO 而不是 SDCard 时,您能指导我如何设置 dts、dtsi 吗?
2.是否有指南文档和参考资料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    NXP 应提供 WiFi 移植指南。 您能告诉我们 wifi 提供商吗?

    谢谢。

    此致、  

    插孔