This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:用于 CCSv5.2的 C5402编译器

Guru**** 2551670 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1034077/tms320vc5402-c5402-compiler-for-ccsv5-2

器件型号:TMS320VC5402

您好!


从几个月以来、我一直负责一个使用 TMS320VC5402 DSP 的非常旧的项目。

到目前为止、旧环境是 Windows98下的 CCS v2.21。

我们希望迁移到更新的环境-设置新的 CCS 项目并将旧文件从 CCS v2.21移植到 v5。

如果我错了、请更正我:

据我所知、我们的 DSP 最高支持 CCS v5.5、而 CCS v5.5最高仅支持 Windows 7、对吧?

我找到了 CCS v5.2的安装程序、并将其安装在 Windows7笔记本电脑上、现在我遇到了困难、因为我没有适用于 C5402的编译器。

我不知道可以在哪里获取编译器。


您是否知道 CCS 本身中是否有下载选项/设置来下载缺少的编译器?

或者、您能否在合适的编译器可用的位置为我提供下载链接?


非常感谢。

此致、Johanna