This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:eMMC 引导模式

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1033320/tda4vm-emmc-boot-mode

器件型号:TDA4VM

大家好:

如何设置 eMMC 引导模式?

我找到 用于将引导模式设置为 SD 的开关设置 、如下所示:  

SW8[1-8]= 1000 0010
 SW9[1-8]= 0000 0000 

但 我找不到 用于将通用处理器板的引导模式设置为 EMMC 的开关设置。 请提供建议,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    eMMC DIP 开关设置:

    SW8[1-8]= 1000 0000
     SW9[1-8]= 0100 0000 

    如果没有其他问题、请单击验证答案。

    -凯尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerty:

    谢谢!