您好:
我已经了解了如何运行预构建的组件。 将链接指向适当的预构建 R5F 映像后、这似乎可以正常工作。 运行 rpmsg_char_Simple 似乎可以正常运行。
我希望能够使用 CCS 示例项目 IPC RP Message Linux Echo、并且只需未经修改就构建该项目并使其在 R5F0-0内核上运行即可。
我的第一次尝试是简单构建、然后连接到 CCS 中的 R5F0-0、并加载和运行映像。 映像似乎正在运行、但在 Linux 上、运行 rpmsg_char_Simple -r 2不会得到响应、它只是挂起。 JTAG 和调试器等似乎运行正常、断点正常、并且不会干扰或使 Linux 崩溃。 第一个问题是、我是否应该能够使它发挥作用?
我想将 R5F0-0映像复制到 Linux 并指向它的链接。 但是、很明显、CCS 工程生成的图像看起来不是/lib/firmware/pdk-ipc/ipc_echo_baremetal_test_mcu1_0_release_strip.xer5f.中的格式 可用的图像似乎是:
IPC_rpmsg_ECHO_LINUX_am64x-EVM_r5fs0-0_FreeRTOS_ti-arM-clang.out
或
am64-main-r5f0_0-fw
都没有.xer5f 扩展名。 不确定下一步要去哪里。
请注意、我尝试使用器件型号 MCU-PLUS-SDK-AM64x 发布、但没有发布。 PROCESSOR-SDK-AM64X 是这里的正确器件型号吗?
谢谢
霍华德