您好!
根据最初的问题、我尝试验证 AM5728 EVM 中的硬件加速。 根据此链接、AM57XX SoC 不支持 Cryptodev 内核模块。
因此、我通过 AM5728 EVM 上的 AF_ALG 引擎运行 openssl 命令。 此引擎在/usr/lib/engines-1.1/afalg.so 上的 TI Linux PSDK 6.03中提供。我将获得以下输出-
root@am57xx-EVM:// openssl 速度-evp AES-128-CBC -引擎算法 引擎"afalg"集。 在16个大小块上执行 AES-128-CBC 3s:在0.24秒内执行 AES-128-CBC 在64个大小块上执行 AES-128-CBC 在0.18秒内执行 AES-128-CBC 在256个大小块上执行 AES-128-CBC 在256个大小 块上执行 AES-128-CBC 在0.128个大小块上执行 AES-128-CBC:在0.11s 内执行 AES-128-CBC 在128大小为3s: 30.03 AES-128-CBC 在0.05秒 内对8192个大小块执行 AES-128-CBC 三秒:10444 AES-128-CBC 在0.02秒 内对16384个大小块执行 AES-128-CBC 三秒:5827 AES-128-CBC 在0.04月 1.1b 2019年2月26日 构建于:Sun PTR (02) tale32 (tb) dh dh dh (bc ) dh in 32:1、bc arm-linux-gnueabihf-gcc -March =armv7-a -mthumb -mfpu =neON -mfloat-abi= hard --sysroot=pegote-issystem/home/gtbldadm/tools/gasm-arm-2019.03/arm-linux-gnueabihf/include-dssngasm_debug/dasm-dasm-dasm-dasm-dasm_dssngasm_dssprefix-dssl-dssl-dsmp_dissue-dissue_dissue-deg-dcp_dcpue_dissue-dcpue_dcpue_dcpue-dcpue_dissue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue_dcpu_dissue-dcpue-dcpue-dcpue_dcpue-dcpue_dcpu_dcpue-dissue_dcpue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue_dcp 类型 16字节 64字节256字节1024字节8192字节16384字节 AES-128-CBC 10487.20k 54018.49k 115618.91k 645181.44k 4277862.40k 9546956.80k
root@am57xx-EVM:// time -v openssl speed -evp AES-128-CBC -引擎算法 引擎"afalg"设置。 在16个大小块上执行 AES-128-CBC 3秒:在0.22秒内执行 AES-128-CBC 在64个大小块上执行 AES-128-CBC 3秒:在0.13秒内执行 AES-128-CBC 在256个大小块上执行 AES-128-CBC 在0.08秒 内执行 AES-128-CBC 在256个大小块上执行 AES-128-CBC:在0.128个大小块上执行49034 AES-128-CBC:在128个大小块上执行 AES 1024 30981 AES-128-CBC in 0.05s 在8192个大小块上执行 AES-128-CBC for 3s 大小:10376 AES-128-CBC in 0.04 s 在16384大小块上执行 AES-128-CBC for 3s 大小块:5813 AES-128-CBC in 0.04 1 OpenSSL 1.1.1b 26 Febb 2019年2月 构建于:Sun PTR (18) 02:32 dh dh dh (bc ) dh) r 32 dh dh (dh dh dh in r 2 (dh) arm-linux-gnueabihf-gcc -March =armv7-a -mthumb -mfpu =neON -mfloat-abi= hard --sysroot=pegote-issystem/home/gtbldadm/tools/gasm-arm-2019.03/arm-linux-gnueabihf/include-dssngasm_debug/dasm-dasm-dasm-dasm-dasm_dssngasm_dssprefix-dssl-dssl-dsmp_dissue-dissue_dissue-deg-dcp_dcpue_dissue-dcpue_dcpue_dcpue-dcpue_dissue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue_dcpu_dissue-dcpue-dcpue-dcpue_dcpue-dcpue_dcpu_dcpue-dissue_dcpue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue-dcpue_dcp 类型 16字节 64字节256字节1024字节8192字节16384字节 AES-128-CBC 11651.78k 74683.57k 156908.80k 634490.88k 2125004.80k 9524019.20k 命令正在计时:"OpenSSL speed -EVP AES-128-CBC 引擎算法" 用户时间(秒):0.54 系统时间(秒):8.78% CPU 此作业已 用:50%(墙壁时钟128–CBC 引擎算法)平均时间(秒):0.54 KB 系统时间(秒):8.78%(秒):0 KB (平均时间):共享时间(平均值:0KB)(平均值:1KB)(平均值:0KB) 0 平均堆栈大小(KB):0 平均总大小(KB):0 最大驻留集大小(KB):14624 平均驻留集大小(KB):0 主要(需要 I/O)页错误:0 次要(请求一个帧)页错误:187 个自愿上下文切换:96175 非自愿上下文切换:2622 交换:0 文件系统输入: 0 文件系统输出:0 套接字消息发送:0 套接字消息接收:0 信号发送:0 页大小(字节):4096 退出状态:0
我现在有以下有关硬件加速的问题-
- afalg 和 cryptodev 引擎之间有何区别? 如果 afalg 也受加密引擎支持、为什么 TI 文档中没有提到它?
- 此引擎支持的算法列表是什么? 如何验证该引擎是否实际使用了硬件加速器?
- 在 /etc/ssl/openssl.cnf 中启用此引擎并将其设置为默认值后,openssl 是否默认使用此引擎? 从而在默认情况下使用硬件加密加速器?
请回复。
此致、
Devashish