This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:TSN 支持 TDA4VM 中 CPSW9G 的 MAC 端口

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/976842/faq-tda4vm-tsn-supporting-for-the-mac-ports-of-cpsw9g-in-tda4vm

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829

您好:

    从数据表中我们知道 CPSW9G 支持 TSN 功能。但我们无法确定哪些 MAC 端口支持 TSN。请提供一些详细信息。

此外、我们发现数据表(J721E DRA823_TDA4VM_AM752x 处理器器件版本1.0.pdf、15556页)不包含有关以太网交换机的任何详细说明。是否可以获取详细数据表?

  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、CPSW 9G 驱动器目前仅支持 PTP。 软件不支持其他 TSN 功能。

    PTP 示例内置于以太网 FW 二进制文件中。 有关详细信息、请参阅本 文档

    CPSW9G 没有单独的数据表、此处提供了开发人员指南 、其中介绍了如何使用此 IP 开发应用以及如何集成不同的 PHY。 此处提供了以太网固件的用户指南

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPSW 9G 驱动程序不支持其他 TSN 功能。然后、CPSW 9G 硬件是否支持 TSN 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >> CPSW 9G 硬件是否支持 TSN 功能?

    是的、现在软件中缺少支持。

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyet、

    CPSW9g 支持 TSN 时是否有路线图?

    此致

    Yannik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannik、

    很抱歉耽误你的时间。

    计划于2022年4月为 CPSW 9G 提供 TSN 支持、以实现时间感知调度(802.1Qbv)和快速流量(802.1Qbu)。

    此致

    葡萄园