This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:720p 30fps 图像流水线

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/978817/am6548-720p-30-fps-image-pipelining

器件型号:AM6548

大家好、

您能回答以下客户询问吗?

我们能否使用 Siatra 处理器及其内部 DSP 以720p 30fps 对管道线进行成像?

如果可能,您可以向我推荐评估板作为起点。 我更喜欢 DSP 解决方案、我发现 TI 有图像库、但没有有关如何使用它来执行图像管道线的示例。

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有什么输入吗?

    如果可能,您可以向我推荐评估板作为起点。 我更喜欢 DSP 解决方案、我发现 TI 有图像库、但没有有关如何使用它来执行图像管道线的示例。

    谢谢、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨  

    此主题的标题为 AM6548、因此我假设您通常将 SOC 处理器称为 DSP。 但请注意、AM6548没有任何 C7x DSP 内核的 TI C6x、这些内核可能更适合 DSP/图像处理。 我将提供一些广泛的背景、然后我们可以根据您的回答进行放大。

    从描述中可以看到、您希望在处理器上实现一些高达720p 30fps 的可编程图像管道处理算法。 因此、您需要一个 MIPI CSI-2或并行视频端口来连接图像传感器、然后使用器件上的 C66x、C7x 或任何 Arm 内核来执行图像管道处理。 我列出了从"超杀"到"小"的几类器件:

    TDA4、AM57x、TDA3器件-这些器件集成了 Arm Cortex A 和 C66x/C7x DSP。 您可以通过 CSI-2或并行端口引入映像。 请注意、TDA3是一款没有 Cortex A 内核的小型器件。   

        https://www.ti.com/product/TDA4VM?keyMatch=TDA4&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

        https://www.ti.com/product/AM5749?keyMatch=AM5749&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

        https://www.ti.com/product/TDA3LA?keyMatch=TDA3&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    2.AM65x、因为您可能已经看到了数据表。  

    请查看这些器件、并尝试根据以下内容映射到您的应用:

    1.您需要 Bayer 处理还是只需要处理 RGB 像素?

    2.您的图像管道算法有多复杂

    3.系统中需要哪些其他处理功能、您需要 Linux 等 HLOS 还是只需要 RTOS 或 BareMetal

    4.是否存在功耗/热/成本限制?

    如果您只需要一个像摄像头一样的小型处理器、则可以从 TDA3 (无 HLOS)开始。 如果您需要支持 HLOS、图像管道和某些 GPU 的高度集成 SOC、则可以考虑使用 AM57x。 如果您希望64位 CPU 和 HLOS 利用开源社区、可能是 AM65x、最后、如果您需要大量的图像处理和64位 Linux、则选择 TDA4。  

    请随时保持讨论的开放、以便我们可以缩小选择范围。 很抱歉耽误你的答复。  

    Jian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨

    另一个注意事项是、我提到的某些器件具有内置硬件图像管道、它们针对通用传感器或大部分是自然光图像进行了优化。 我认为他们不是你想要的,而只是想知道。  

    Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您的详细回答! 客户对 用于 Bayer 处理的 TDA3感兴趣。 我们能否提供 EVM? 如果您需要更多项目信息、请离线回答。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗茨  

    有一个过渡时期,新的地点是:

    https://svtronics.com/TI_Jacinto

    您应该会在页面底部看到 TDA3 EVM。 如果有问题、请发送电子邮件至 jian-wang@ti.com、 我将向您转发营销团队的联系。  

    此致

    Jian