请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、Hong、
此电子邮件将继续发送
BEAGLEBK:从"ti-processor-linux-sdk"使用 u-boot 进行引导时、BeagleBone Black 挂起
在器件型号中、没有提到 BeagleBone Black 的代码。
最后,可以获得另一个 BeagleBone Black,并能够使用 u-boot 映像(来自"ti-processor-linux-sdk")启动它。
通过各种尺寸(2、4、16和32GB)的 SDHC 卡。电路板上的配电似乎存在问题。
可以关闭此线程。
此致、
-Adarsh