This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从"ti-processor-linux-sdk&quot 使用 u-boot 进行引导时、BeagleBone Black 挂起;

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/981875/beaglebone-black-hangs-while-booting-with-u-boot-from-ti-processor-linux-sdk

您好、Hong、

此电子邮件将继续发送

BEAGLEBK:从"ti-processor-linux-sdk"使用 u-boot 进行引导时、BeagleBone Black 挂起

在器件型号中、没有提到 BeagleBone Black 的代码。

最后,可以获得另一个 BeagleBone Black,并能够使用 u-boot 映像(来自"ti-processor-linux-sdk")启动它。

通过各种尺寸(2、4、16和32GB)的 SDHC 卡。电路板上的配电似乎存在问题。

可以关闭此线程。

此致、

-Adarsh