This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:与 TMDX654HSEVM 和 TMDX654GPEVM 的差异

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM, TMDSLCD1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/980830/tmdx654idkevm-differences-with-tmdx654hsevm-and-tmdx654gpevm

器件型号:TMDX654IDKEVM
主题中讨论的其他器件: TMDX654GPEVMTMDX654HSEVMTMDSLCD1EVM

大家好、

我们的客户计划订购其中一个电路板、但对于他们应该从三个电路板中选择哪一个电路板感到困惑。 它们无法准确地识别这三个选项之间的主要差异。 TMDX654IDKEVM 和 TMDX654GPEVM 看起来有点相似。

- TMDX654IDKEVM (工业)
- TMDX654HSEVM (高安全性)
- TMDX654GPEVM (TMDX654IDKEVM + TMDSLCD1EVM?)

希望您能帮助我们为他们澄清这一点。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望再次更新这些人。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle、

    有关此查询的任何更新? 此外、我还向您发送了一封有关该请求的单独电子邮件。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    HS EVM 随附一个高安全性部件... 您可能不应该选择这个。

    GP EVM 和 IDK 有点相似。   GP EVM 更像是通用开发平台。  如果他们没有非常具体的需求、这是他们应该选择的选项。

    IDK 可提供更多工业协议端口-因此、如果这是客户的关注点、则 IDK 是合理的。

    此致、

    Kyle