This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:闪屏

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/980980/am3505-flickering-splash-screen

器件型号:AM3505

大家好、

我已经有一段时间遇到了这个问题、我终于来到 论坛、在拔下头发后寻求帮助、哈哈。 我使用的是 VAR_SOM_AM3505 WINCE6。 对于800x600分辨率、一切都正常。 但是、如果我更改 BSP 代码中的 LOGO_width 和 LOGO_height、闪屏中会出现闪烁。 操作系统映像也是如此。 操作系统映像已正确加载。 只有在闪屏中才会闪烁。

下面是我在现有代码中所做的与800x600分辨率相比的修改。

d:platform\WINCE600\platform\VAR_SOM_AM35_P_V24\SRC\bootloader\EBOOTAPP\lcd_logo.h

#define LOCK_WIDTH                 1024      //标识位图图像为 RGB24 VGA 横向位图
#define LOGO_HEIGHT                768

2. D:\platform\WINCE600\public\directx \sdk\samples\DSHOW\players\DDXCLMV\DDrawObj.cpp

#define SCRN_WIDTH   1024   
#define SCRN_HEIGHT  768

3. D:\platform\WINCE600\platform\VAR_SOM_AM35_P_V24\VAR_SOM_AM35_P_V24.bat

设置 bsp_dispaly_URT=
设置 bsp_dispaly_dvI_800W_600H=
设置 bsp_dispaly_dvi_1024W_768H=1
设置 bsp_dispaly_dvi_1280W_720H=

有人能帮我解决这个问题吗? 我想消除闪屏中的闪烁。

此致、

Divya Gowda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    我将浏览存档的 WinCE wiki 页面、并附上这些页面供您参考。 希望它们对您有所帮助。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    免责声明:
    TI 不再支持这些旧版本的 WinCE、因此我无法真正提供超出您在这些存档的 wiki 页面上所能找到的支持。 这些页面按原样提供。 多年来、这些内容尚未更新。 将会有一组断开的链路。 但希望他们能提供帮助!

    我在存档中搜索了名称为 WinCE 的页面、并下载了 html 代码。 您可以通过单击.html 文件来查看页面。

    此致、

    Nick

    e2e.ti.com/.../WinCE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于未来的读者:我添加了 WinCE BSP 常见问题解答、以发布 Windows CE6支持/WinCE BSP 支持

    此致、

    Nick