This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[TDA4M]如何在 PSDKLA_7.1.0中修补 MCU MCAN0

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/978896/tda4vm-tda4m-how-to-patch-mcu-mcan0-in-psdkla_7-1-0

器件型号:TDA4VM

你(们)好

在 psdkla 的旧版本(6.2)中、我必须修补 DTS 文件才能使用 MCU MCAN0。 我参考了以下页面。

e2e.ti.com/.../3486715

将 psdkla 更新为 v7.1.0后、我尝试对前面的内容进行修补、以测试 EVM 上的 CAN 外部环回。

我附加了补丁文件。 (应删除文件名中的.txt)

e2e.ti.com/.../0001_2D00_dts_2D00_Add_2D00_MCAN0_2D00_and_2D00_MCAN2_2D00_support_2D00_in_2D00_linux.patch.txt

 

似乎修补程序不正常。 有许多修补程序被拒绝。

我不应该在此版本中修补 MCAN?

此致

永西格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yongsig、

    MCU MCAN 节点已经是 Linux SDK7.1的一部分。

    请参阅 Linux/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-common-proc-board.dts 和 MCU_mcan0和 MCU_mcan1节点。

    此致、

    Karan