This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:"TVM/Neo-AI-DLR + TIDL 异构执行"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/979543/tda4vm-the-trouble-at-tvm-neo-ai-dlr-tidl-heterogeneous-execution

器件型号:TDA4VM

你(们)好

我在"TVM/Neo-AI-DLR + TIDL 异构执行"遇到了问题。

我在中的"TIDL 编译脚本中的特定行"中进行了介绍

software-dl.ti.com/.../md_tidl_osr_tvm_tidl.html

并参考"est_tidl_j7.py"。

问题是、我无法直接为 EVM 编译焊枪模型(即没有 Onnx)。

但是、它以如下所示的误差结束。

只有当我尝试编译 大量用于量化校准的图像(高达100)时、才会发生这种情况。

我使用的型号与 e2e.ti.com/.../977560上的型号相同。

谢谢、此致、

哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

      我没有模型、编译脚本和校准图像来重现问题。

      这可能是内存问题吗?  即校准过程内存不足?  当您说"只有当我尝试编译 用于量化校准的大量图像(高达100)时才会发生这种情况。"  这是否意味着校准图像数量更少(如50)会成功?

      更多信息将有助于解决问题。  谢谢!

    -Yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我通过框发送文件。 谢谢!

    谢谢、此致、

    哈塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

      我尝试了100个校准图像。  编译在我的 Linux 软件包上完成了校准、没有任何问题。  我的 Linux 盒具有16GB 内存。  我怀疑这是内存问题:您的 Linux 盒上的内存不足。

      我确实看到编译在 perfsim 工具中失败、您在另一个 e2e 线程中报告了该工具。  本州将研究这个问题。

    -Yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢!

    我将向客户确认他们的 Linux 机器是否具有足够的内存。